Menu

396 Ergebnisse für „Wera Werkzeuge“

Wera 2go – innovativer Werkzeugtransport Ratgeber

Wera 2go 1 besteht aus: Wera 2go 5 – Werkzeug-Träger Wera 2go 6 – Tragegurt Wera 2go 2 – der Dran- und Drinpacker Der Wera-2go-Werkzeug-Container ist durch das Klettsystem und die Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und vor allen Dingen bequemen Transport von Werkzeugen. (...) Wera 2go 2 besteht aus: Wera 2go Werkzeug-Container Wera 2go 6 – Tragegurt Wera 2go 4 – Köcher Wera 2go 3 – der Drinpacker Die kompakte Wera-2go-Werkzeug-Box kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt und an Wera 2go 1, 2 oder 5 angedockt werden. (...) Wera 2go 5 – Werkzeug-Träger Der Wera 2go 5 ist der superleichte und mobile Werkzeug-Träger für alle Wera-Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Klett.

Gewinnen mit Wera und was Knarren so können News

In Woche 3 unseres Themenschwerpunkts zu den Werkzeugen von Wera rücken Knarren in den Fokus und es gibt immer noch die Möglichkeit zu gewinnen! Wera Knarren überzeugen mit ihren herausragenden Produktivitätsvorteilen, ihrer Robustheit und Präzision. (...) Im Markenmonat gibt's nicht nur einen Einblick in die Wera-Werkzeugwelt, es gibt auch was zu gewinnen: Einen Flug im Wera Ballon inkl. einer Übernachtung mit Frühstück im 4* Hotel mit großem Wellnessbereich, oder zwei Tickets für Sie und eine Begleitung auf das legendäre Summer Breeze Rockfestival - probieren Sie doch Ihr Glück.

Wera – Schraubwerkzeug für jeden Tag Ratgeber

Wera hat sich als Schraubwerkzeughersteller weltweit einen Namen gemacht. (...) Dabei steht Innovation im Vordergrund, denn anders als andere Werkzeughersteller glaubt Wera nicht daran, dass Werkzeuge irgendwann zu Ende erfunden sind. Das breite Sortiment geht vom typischen Schraubwerkzeug bis hin zu Werkzeugtransportsystemen.

Markenmonat Wera: Joker Schlüssel im Fokus News

Unser Markenmonat für den Schraubwerkzeughersteller Wera geht in die nächste Runde: Wir stellen die innovativen Produkte des Sortiments vor und Sie haben die Möglichkeit zu gewinnen. (...) Im Gegensatz zu herkömmlichen Schlüsseln bieten sie zudem eine feinverzahnte Ratschenfunktion, die eine hohe Kraftübertragung und präzises Arbeiten ermöglicht Im Markenmonat gibt's nicht nur einen Einblick in die Wera-Werkzeugwelt, es gibt auch was zu gewinnen: Einen Flug im Wera Ballon in luftige Höhen – inkl. einer Übernachtung mit Frühstück im 4* Hotel mit großem Wellnessbereich – oder zwei Tickets für legendäre Summer Breeze Rockfestival.

Schraubwerkzeuge für schnelles Schrauben mit Feingefühl Ratgeber

Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. (...) Aus diesem Grund überlegen sich die Hersteller von Schraubwerkzeugen immer wieder Möglichkeiten, wie beim Schrauben Schnelligkeit mit Feingefühl kombiniert werden kann. Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet.

Produkte für jede Anwendung Ratgeber

Mit über 3.000 verschiedenen Werkzeugen deckt Wera sämtliche Produktkategorien der Branche ab: Schraubendreher, Knarren, Maulschlüssel, Winkelschlüssel, Kompaktwerkzeuge, Bits, Bit-Halter, Drehmomentwerkzeuge, Schlagdreher, Schonhämmer und ein Werkzeugtransportsystem. Haberkorn hat alle Top-Artikel aus dem Wera-Sortiment lagerverfügbar und kann Sonderbestellungen innerhalb von 24–48 Stunden direkt mit Wera abwickeln. Werkzeugfinder „Take it easy“ Der neue Wera-Werkzeugfinder „Take it easy“ macht das schnelle Finden des benötigten Werkzeugs zum Kinderspiel.

Wera Gewinnspiel: letzte Chance zum Mitmachen! News

Unser Wera-Markenmonat geht in die letzte Runde und somit auch die Möglichkeit beim Gewinnspiel mitzumachen. (...) Zusätzlich zur Gewinnmöglichkeit gibt es natürlich auch einen thematischen Schwerpunkt: In Woche vier dreht sich alles (im wahrsten Sinne des Wortes) um die Drehmomentwerkzeuge von Wera. (...) Finden Sie in unserer Kampagne noch mehr zu den Drehmontwerkzeugen von Wera heraus.

Markenmonat Wera mit Gewinnspiel News

Wera hat sich als Schraubwerkzeughersteller weltweit einen Namen gemacht. (...) In unserem Markenmonat Wera erfahren Sie alle News und Vorteile zum Arbeiten mit Bits, Joker Schlüssel, Knarren und Drehmomentwerkzeugen. (...) Mit etwas Glück sind Sie auch Gewinnerin oder Gewinner beim Gewinnspiel Markenmonat Wera.

Markenmonat Wera: Der Ballonflug-Gewinner steht fest! News

Der März stand ganz im Zeichen des Werkzeugherstellers Wera und dabei gab es auch was zu gewinnen. (...) Im Gewinn inklusive: eine Übernachtung im 4* Hotel Leonhard, ganz nahe vom Startplatz des Wera-Ballons.

Design und Innovation vereint Ratgeber

Innovation und eine kontinuierliche Verbesserung der Produkte stehen bei Wera an oberster Stelle. (...) Die „Tool Rebels“, sprich: die Werkzeugspezialisten bei Wera, haben sich den Ruf als Top-Innovatoren verdient – die vielen Features machen Wera-Produkte einzigartig: Lasertip-Klinge gegen das Herausrutschen aus der Schraube Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen Haltefunktion gegen das Verlieren von Schrauben und Muttern Take-it-easy-Werkzeugfinder zum vereinfachten Finden des richtigen Werkzeugs Hex-Plus-Geometrie gegen das Verrunden von Schrauben Impaktor-System für extreme Anforderungen durch SchlagschrauberFortlaufend werden Produkte verbessert und neu erfunden. Die Kombination aus Innovation und herausragendem Design hat sich für Wera bewährt: Zahlreiche Auszeichnungen – darunter auch der German Design Award Winner 2016, der reddot award 2014 und etliche Auszeichnungen von Wera-Kunden – konnten bereits gewonnen werden.

Ergonomische Schraubwerkzeuge dank Mehrkomponenten-Griff Ratgeber

Fast alle Schraubwerkzeuge von Markenherstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille werden heutzutage mit Mehrkomponenten-Handgriffen gefertigt. (...) All diese Punkte verbessern die Ergonomie bei der Verwendung von Schraubwerkzeugen.Mehrkomponenten-Griffe bei Schraubwerkzeugen erleichtern dem Anwender die Arbeit enorm und sind gleichzeitig sehr ergonomisch. Das Werkzeug liegt gut in der Hand und perfekter Grip ist garantiert.

Mit VDE-Schraubendreher auch unter Spannung sicher Ratgeber

Deshalb muss abgesehen von der Einhaltung von entsprechenden Sicherheitsvorschriften speziell geeignetes Werkzeug verwendet werden. (...) Der Verein prüft alle Werkzeuge nach DIN EN 60900, dadurch wird das Arbeiten mit einer Spannung von bis zu 1.000 Volt ermöglicht. (...) Bei Wera beispielsweise wird jedes einzelne Werkzeug auf Durchschlagfestigkeit bei 10.000 Volt geprüft.

Qualität bei Schraubwerkzeugen Ratgeber

Qualität sieht man Schraubwerkzeugen leider nicht auf den ersten Blick an. (...) Bei Schraubwerkzeugen sollte man sich auf die Marken oder Handelsmarken verlassen, die sich über viele Jahre hinweg ihren Ruf verdient haben. (...) In unserem Sortiment finden Sie Produkte von Top-Herstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille.

Möglichkeit von Sonderformen bei Schraubenschlüsseln Ratgeber

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Joker von Wera. Dieser Schlüssel ist ein selbsteinstellender Maulschlüssel mit Ratschenfunktion. Die Ausstattungen dieses Schlüssels verbinden Fähigkeiten von mehreren Schraubenschlüsseln in einem einzigen Werkzeug zusammen, er ist dadurch ein Muss für jede Handwerkerin und jeden Handwerker.

1-14 von 14 Inhalten