Menu

486 Ergebnisse für „Riemen“

Wozu werden Riemenspannungsmessgeräte benötigt? Ratgeber

Durch zu hohe oder zu niedrige Riemenspannung können Schäden am Riemen und an der Umgebungskonstruktion sowie eine verkürzte Lebensdauer folgen.

Wie stark muss ein Riemen vorgespannt werden? FAQ

Die Vorspannung richtet sich nach der Art des Riemens (Keilriemen, Zahnriemen, Flachriemen) sowie der Breite und Länge.

Riemen für spezielle Anwendungen Ratgeber

Korrosion geht meist von diesem Punkt aus und schädigt den Riemen nachhaltig. (...) Korrosion hat somit keine Chance, den Riemen anzugreifen. Einen Schritt weiter geht hier BRECO® mit seinem BRECOprotect®.  (...) Und das Beste; Dabei gibt es keinerlei Einbußen bei der Performance der Riemen.

Schulungen und Know-how Ratgeber

Neben Schulungen und innovativen Lösungen für die Antriebs- und Fluidtechnik bietet Gates auch ein umfangreiches Knowledge Center mit vielen Online-Tools zur Berechnung von Riemen, mit mobilen Apps und vielem mehr.  

Vorteile von Zahnriemen gegenüber anderen Riementypen Ratgeber

Riemen müssen sich während ihres Betriebs als wahre Tausendsassas beweisen, und allen voran der Zahnriemen – er muss unter anderem höchsten Beanspruchungen, Temperaturunterschieden und Feuchtigkeit standhalten können.

Zahnriemen-Kompetenz von Kunststoff bis Gummi Ratgeber

Im Gegensatz zu Keilriemen, die die Drehbewegung nur durch Reibung übertragen, ist es bei Zahnriemen der Formschluss zwischen den Zähnen des Riemens und den Zähnen der Riemenscheibe, der für die Leistungsübertragung verantwortlich ist.

Sind Riemenspannsysteme immer notwendig? FAQ

Ja, für einen störungsfreien Betrieb des Antriebs muss der Riemen (Zahnriemen oder Keilriemen) definiert vorgespannt werden.

Welche Zahnriemenscheibe passt für welchen Zahnriemen? FAQ

AT10-Scheiben für AT10-Riemen). Bei Verwendung von falschen Scheiben kann es zu Leistungseinbußen oder frühzeitigen Riemenausfällen kommen.

Wo werden Hochleistungszahnriemen aus PU eingesetzt? FAQ

Dieser Riemen zeichnet sich durch spezielle Zugträgerkonstruktionen für höchste Steifigkeit in Riemenlängsrichtung aus.

Das richtige Montagematerial, damit Ihr Riemen gespannt bleibt Ratgeber

Der Grundstein für einen zuverlässigen Antrieb wird schon bei der Montage der Komponenten gelegt. Ein sauber installierter Riemenantrieb erreicht eine deutlich höhere Laufleistung und senkt somit den Wartungsaufwand der Maschine. Auch beim Verschleiß von Keilriemen oder Ri...

In welchen Teilungen sind PU-Riemen verfügbar? FAQ

Die gängigsten Profile für PU-Zahnriemen sind das T- und das AT-Profil. Die Profile sind in den Standardteilungen 5 mm, 10 mm, 15 mm und 20 mm verfügbar. Sonderprofile und Sonderteilungen sind verfügbar. Das T-Profil kommt bei sehr einfachen Transportanwendungen zum Einsatz...

Bezeichnungsschema und Riemengrößen von Keilriemen Ratgeber

Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassische Keilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet. (...) Hier ergibt ein und derselbe Riemen je nach Messmethode eine andere Länge. (...) Innenlänge (Li): gibt die Riemenlänge am Innenumfang des Keilriemens an Außenlänge (La): gibt die Riemenlänge am Außenumfang des Keilriemens an Wirklänge/Richtlänge (Ld): gibt die Länge des Riemens auf Höhe des Zugträgers an

Hochwertige Spannelemente, Schwingungsdämpfer und Schwingelemente Ratgeber

Spannen Die richtige Spannung des Riemens im Riemenantrieb ist entscheidend, um eine effektive und stetige Leistungsübertragung sicherzustellen. Es ist wichtig, von Anfang an die richtige Spannung zu setzen und diese aufrechtzuerhalten, damit der Verschleiß und eine eventuelle Dehnung des Riemens ausgeglichen werden können.

Das ROSTA-Portfolio auf einen Blick Ratgeber

Dies führt zu einer längeren Lebensdauer von Riemen, Ketten und Rollen, wodurch Produktionsunterbrechungen für Wartungen seltener erforderlich sind und die Produktionskosten beträchtlich reduziert werden. (...) Dies trägt zur längeren Lebensdauer von Riemen und Rolle bei und führt zu Energieeinsparungen.

Riemenspanner: zuverlässige Spannung Ratgeber

Um die Lebensdauer zu fördern, werden daher Riemenspanner zur zuverlässigen Spannung der Riemen eingesetzt.

Ausführungen und Normen von Keilriemen Ratgeber

Primär lassen sich Keilriemen durch ihr Breiten-Höhen-Verhältnis unterscheiden – und dadurch, ob der Riemen ummantelt oder flankenoffen ausgeführt ist.

Über das Unternehmen Optibelt Ratgeber

Das Ergebnis: Durch die Weiterentwicklung der Riemen zu Hightech-Antriebsriemen wurde die Leistungsgrenze der Maschinen immer weiter ausgeweitet.

BRECO®-Produkte für jeden Anwendungsfall Ratgeber

.), und einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen und Rückenbearbeitungen ist es bei BRECO® möglich, für fast jeden erdenklichen Einsatzfall einen passenden Riemen zu konfektionieren.

Sonstige Maschinenelemente Ratgeber

Sonstige Maschinenelemente – Highlights Motorwippe MB 27 zum Produkt ROSTA-Motorwippen für optimale Riemenspannung Mit den ROSTA-Motorwippen haben Sie nicht nur immer optimal gespannte Riemen, sondern Sie profitieren auch von einem geringen Wartungsaufwand sowie enormer Zeit- und Kostenersparnis.

Riemenscheiben montieren Ratgeber

Dabei gilt es, Parallelversatz und Winkelversatz der Scheiben möglichst gering zu halten, um eine ungewollte zusätzliche Beanspruchung der Riemen zu vermeiden.Es ist besonders auf eine richtige Ausrichtung der Scheiben zu achten.

41-60 von 63 Inhalten