Menu

288 Ergebnisse für „Zahnriemen“

Welchen Durchmesser muss die Spannrolle haben? FAQ

Abhängig vom Riemenprofil und der Teilung ist darauf zu achten, dass die erforderlichen Mindestdurchmesser der Zahnriemen nicht unterschritten werden.

Vorteile bei korrekter Vorspannung Ratgeber

Grundsätzlich wird die statische Vorspannung als die Zugkraft, die im Ruhezustand auf den Zahnriemen wirkt, definiert. Die korrekte Vorspannung ist nicht nur für die optimale Leistungsübertragung von enormer Wichtigkeit, sondern auch für das Erreichen der maximalen Lebensdauer der Zahnriemen. (...) Eine zu geringe Vorspannung hingegen führt beim Zahnriemen zum Zahnübersprung und dadurch in weiterer Folge zu geringerer Leistungsübertragung und zu Riemenbeschädigung.

Wie stark muss ein Riemen vorgespannt werden? FAQ

Die Vorspannung richtet sich nach der Art des Riemens (Keilriemen, Zahnriemen, Flachriemen) sowie der Breite und Länge.

Warum müssen Riemen gespannt werden? FAQ

Bei Zahnriemen ist eine Vorspannung notwendig, um zu verhindern, dass das Leertrum im Betrieb komplett entlastet wird und so der Riemen überspringen kann.

In welchem Temperaturbereich darf ein Gummizahnriemen eingesetzt werden? FAQ

Einzelne Zahnriemen mit verbesserter Gummimischung vertragen einen Temperaturbereich von –40 °C bis +140°C.

Wie ist die Vorspannung bei Gummizahnriemen zu wählen? FAQ

Die Vorspannung bei Zahnriemen aus Gummi richtet sich nach Teilung, Breite, Länge und Größe der Zahnriemenscheiben sowie der zu übertragenden Leistung.

Flexible Längen für Zahnriemenkonstruktionen Ratgeber

Wo andere Hersteller bei den Längen der Zahnriemen ausschließlich auf fixe Größen setzen, kann BRECO® durch ein kontinuierliches Extrusionsverfahren jede beliebige Zwischenlänge herstellen. So können Zahnriemen ohne Zugstrangunterbrechung von bis zu 30 m Länge hergestellt werden.

Optibelt-Sortiment bei Haberkorn Ratgeber

Sie erhalten ein umfangreiches Sortiment – von Antriebsriemen (wie Zahnriemen, Keilriemen …) über Riemenscheiben bis hin zu Kupplungen.

Gates – führend in der Antriebstechnik Ratgeber

Gates kontrolliert den gesamten Fertigungs- und Lieferprozess der Keil- und Zahnriemen und garantiert höchste Qualitätsstandards.

Welche Auswirkung hat eine falsche Riemenvorspannung? FAQ

Bei Zahnriemen führen zu schwach vorgespannte Antriebe zum Überspringen, was einen frühzeitigen Ausfall des Riemens zur Folge hat. 

Wie wird die Riemenspannung gemessen? FAQ

Die unterschiedlichen Messgeräte prüfen intuitiv und zuverlässig, ob der Zahnriemen, der Keilriemen, das Kraftband oder das Rippenband korrekt vorgespannt sind.

Sind Riemenspannsysteme immer notwendig? FAQ

Ja, für einen störungsfreien Betrieb des Antriebs muss der Riemen (Zahnriemen oder Keilriemen) definiert vorgespannt werden.

In welchen Teilungen sind PU-Riemen verfügbar? FAQ

Die gängigsten Profile für PU-Zahnriemen sind das T- und das AT-Profil.

Welche Zahnriemenscheibe passt für welchen Zahnriemen? FAQ

Die Profilform der Zahnriemenscheibe muss mit der Profilform und der Teilung des Zahnriemens übereinstimmen (z.

Wo werden Hochleistungszahnriemen aus PU eingesetzt? FAQ

Überall dort, wo hohe Kräfte, hochdynamische Anwendungen und schwierige Umgebungsbedingungen vorherrschen, bedarf es auch spezieller Zahnriemen wie BRECOmove.

Riemen für spezielle Anwendungen Ratgeber

Der perfekte Zahnriemen für feuchte Umgebungsbedingungen, häufige Reinigungsprozesse mit aggressiven Medien und für die Lebensmittelindustrie dank FDA-Zulassung. BRECOgreen® Mit der green-Familie bringt BRECO® als erster Riemenhersteller umweltfreundliche Zahnriemen auf den Markt. (...) Wenn Sie genauere Informationen zum nachhaltigen Zahnriemen wollen, wenden Sie sich gerne direkt an unseren Experten.

ContiTech – der Experte für Power Transmission Ratgeber

Mit der Synchroflex-Produktfamilie bestätigt Continental sein Know-how auch bei Zahnriemen. (...) Zahnriemen der dritten Generation:  Synchroflex Gen III Mit dem Synchroflex Gen III geht Continental noch einen Schritt weiter und stellt einen Hochleistungszahnriemen zur Verfügung, der allen Anforderungen gerecht wird. Das deutlich verbesserte AT-Profil genügt selbst höchsten Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit und Übertragungsgenauigkeit von Zahnriemen.

Gates-Zahnriemen Ratgeber

In der Antriebstechnik bietet Gates ein vielfältiges Portfolio an Keilriemen und Zahnriemen aus unterschiedlichen Materialien wie Neopren, EPDM oder PU. (...) Power-Grip™-Familie Die Power-Grip™-Familie überzeugt mit starken Gummi-Zahnriemen mit runder Zahnform und sorgt so für hohe Leistungsübertragung.

Entwicklungen und Weiterbildungen Ratgeber

CAP Um bei Zahnriemen und Keilriemen den Antrieb zu berechnen, wurden die Berechnungsprogramme CAP (CAP Standard, CAP Professional) entwickelt und für Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt.

BRECO®-Antriebstechnik: immer in Bewegung Ratgeber

Der Hersteller von BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen gilt weltweit als innovativster Produzent auf dem Gebiet der Polyurethan-Zahnriementechnik und steht für Qualität aus Deutschland.

21-40 von 62 Inhalten