Produkte von Simpson Strong-Tie
Verbinder für tragende Holzkonstruktionen vom international führenden Hersteller
Verbinder für tragende Holzkonstruktionen vom international führenden Hersteller
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Stabiler, starrer Pfostenträger mit Steg und starkem Druckrohr zum Einbetonieren, für mittelgroße bzw. große Lastbereiche.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbare Pfostenträger, zum Einbetonieren (PVI) oder zum Aufdübeln auf Beton (PVIB), für mittelgroße Lastbereiche.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhalter L-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Pfostenträger, zum Einbetonieren, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Pfostenträger, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhalter mit U-Form, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, z. B. die Befestigung von Pfosten, als Geländerhalterungen auf Terrassen mit Betonfundament.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhen- und seitenverstellbare Pfostenträger, zum Einbetonieren (PVD) oder zum Aufdübeln auf Beton (PVDB) und für mittelgroße Lastbereiche.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenträger U-Form mit Rohr zum Einbetonieren, zur Aufnahme von Druck-, Zug- und horizontalen Kräften und für die Befestigung von Holzstützen oder -pfosten.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhalter U-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhalter U-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhalter U-Form mit Sickenverstärkung sowie zwei integrierte Auflagerflächen, wird direkt auf dem Untergrund (Beton) befestigt.
Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße
Pfostenhülse zum Einschlagen ins Erdreich. Die Spitze wird im Boden versenkt und bildet so eine stabile Verbindung zwischen Holzpfosten und Untergrund.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
4-reihige T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Ideal für Holz/Holz-Anschlüsse, bei denen die Fasern senkrecht verlaufen (z. B. Stützen), dabei sollte die Ausnagelung versetzt erfolgen.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen, sowohl für waagrechte als auch geneigte Anschlüsse.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
T-Balkenträger, zum verdeckten Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Diese Träger eignen sind besonders für Holz/Beton-Anschlüsse, dabei kann die Anzahl der Stabdübel und Ankerbolzen lastabhängig gewählt werden.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Bulldog®-Scheibendübel mit Zähnen aus Stahlblech werden in Verbindung mit Bolzen angewendet. Bei einseitigen Scheibendübeln sind die Bolzen passend zu deren Innendurchmesser zu wählen, ein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen ist erforderlich.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Bulldog®-Scheibendübel mit Zähnen aus Stahlblech werden in Verbindung mit Bolzen angewendet.
Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder
Holzverbinder mit außenliegenden Schenkeln, zur Befestigung von Nebenträger (NT) mit Hauptträger (HT) oder Pfosten.
Simpson Strong-Tie wurde vor fast 100 Jahren in Kalifornien gegründet. Das mittlerweile international tätige Unternehmen hat dort nach wie vor seinen Hauptsitz. Mit dem Ziel, stabilere, sicherere, aber auch effizientere Holzverbindungen zu bieten, hat sich Simpson Strong-Tie weltweit einen Namen gemacht. Verschiedenste Holzverbinder von Simpson Strong-Tie für tragende Holzkonstruktionen finden sich im Haberkorn Sortiment: Winkelverbinder, Holzbalkenverbinder, Stützfüße …
Neben dem Hauptsitz in Kalifornien hat Simpson Strong-Tie Niederlassungen auf der ganzen Welt – unter anderem in Dubai, Kanada, Chile, Australien und Neuseeland.
Mehrere Produktionsstätten befinden sich in Europa (Frankreich, Dänemark und Großbritannien), was die nötige Flexibilität, schnelle Lieferzeiten und zeitgleich kurze Wege ermöglicht. Mit zusätzlichen Vertriebseinheiten in Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Dänemark, der Schweiz und der Tschechischen Republik ist Simpson Strong-Tie international bestens aufgestellt. Besonders in Europa hat sich das Unternehmen durch seine Produktionsstandorte und Vertriebseinheiten einen Namen gemacht und zählt zu den besten Holzverbinder-Marken.
Um den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, aber auch die Sicherheit am Bau zu gewährleisten, entsprechen alle Produkte von Simpson Strong-Tie den gesetzlichen Anforderungen.
Durch die überwiegende Produktion in Europa – vor allem in Dänemark – werden die europäischen Standards eingehalten, was zeitgleich maximale Kontrolle ermöglicht.
Das Qualitätsmanagementsystem von Simpson Strong-Tie wurde nach ISO 9001 zertifiziert. Als wichtigste Norm im Qualitätsmanagement bildet die EN ISO 9001:2015 einen fundamentalen Grundstein für den fortlaufenden Verbesserungsprozess des internen Qualitätsmanagementsystems.
Zusätzlich verfügen die meisten Produkte über eine CE-Kennzeichnung mit Hinweis auf den korrekten Verwendungsnachweis, wie auf die Europäische Technische Bewertung (ETAs) oder Normenwerke.
Neben den hohen Qualitätsstandards rangieren auch Forschung und Entwicklung an oberster Stelle. Fortlaufend werden neue Produkte in den Laboren kreiert mit dem Ziel, das Bauen noch sicherer zu machen und den Marktanforderungen noch treffender zu entsprechen. In verschiedenen Laboren in Europa werden die Funktionen und Tragfähigkeiten der Produkte geprüft.
Um dem Markt und den Anforderungen der Kunden zu entsprechen, wird im Forschungsprozess mit verschiedensten Beteiligten wie Fachleuten von Statikern bis Zimmerleuten, Behörden etc. zusammengearbeitet.
Ebenso wie für Haberkorn spielen auch für Simpson Strong-Tie Umwelt und Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle: Simpson Strong-Tie bemüht sich bei Dienstleistungen, Verfahren und Produkten um Nachhaltigkeit. Besonders das Zur-Verfügung-Stellen von Produkten/Lösungen, die das Bauen von Gebäuden mit höherer Stabilität und Sicherheit ermöglichen, steht im Fokus.
Haberkorn und Simpson Strong-Tie verbindet eine bereits seit vielen Jahren erfolgreich bestehende Partnerschaft. Im umfangreichen Haberkorn Sortiment finden Sie zahlreiche Produkte von Simpson Strong-Tie für Ihr Bauvorhaben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!