Gasschläuche von Schneider Electric, Semperit
Beim Umgang mit Gas ist immer Vorsicht geboten. Qualitativ hochwertige Gasschläuche sorgen für größtmögliche Sicherheit.
Beim Umgang mit Gas ist immer Vorsicht geboten. Qualitativ hochwertige Gasschläuche sorgen für größtmögliche Sicherheit.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei Gasschläuchen sind vor allem die Beständigkeit gegen das zu fördernde Gas sowie eine hohe Dichtheit der Schlauchkonstruktion mit niedriger Diffusionsrate wichtig.
Die Abkürzung LPG steht für „Liquefied Petroleum Gas“ und bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch brennbare Gase, die bei Raumtemperatur unter vergleichsweise geringem Druck flüssig bleiben – also Flüssiggase. Dazu zählen bspw. Propan, Butan und deren Gemische, die hauptsächlich in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen. Flüssiggase können mit speziellen Flüssiggasschläuchen gefördert werden.
Schläuche und die dazugehörigen Komponenten für die Um- und Abfüllung von LPG (Flüssiggas) müssen über die gesamte Transportkette hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen – von der Raffinerie bis zur Abgabe an den Verbraucher. Für die Be- und Entladung von LPG werden LPG-Betankungsschläuche nach EN 1762 empfohlen. Ihre Konstruktion (nahtlos extrudiert, mit geflochtenen Einlagen) verleiht diesem Schlauchtyp eine einmalige Kombination aus Flexibilität, Betriebssicherheit und langer Lebensdauer. Geeignete Schlaucharmaturen wie ACME, NPT, BSP oder DIN-/ASA-Flansche sollten aus Stahl, Edelstahl oder Messing sein. Die Armaturen werden mit wiederverwendbaren Halbschalen eingebunden.
Der Flüssiggasschlauch Orangering ist geeignet für Butan, Propan und deren Gemische nach EN 589. Dieser Gasschlauch kann aufgrund der diffusionsarmen Seele auch für viele gasförmige Medien verwendet werden als Trommelschlauch für die Versorgung von Haushalten und Industriebetrieben, als Zapfstellenschlauch für die Autogas-Betankung von Kfz und Flurförderfahrzeugen sowie zur Befüllung und Entleerung von Kesselwagen, Tankwagen und Schiffen.
OXY steht für Sauerstoff. Die Abkürzung findet sich in den Schlauchbezeichnungen der Schläuche, die für den Transport von Sauerstoff geeignet sind.
ACE steht für Acetylen. Die Abkürzung findet sich in den Schlauchbezeichnungen der Schläuche, die für den Transport von Acetylen geeignet sind.
Die durch Gas explosionsgefährdeten Bereiche teilen sich in 3 Zonen auf.
Zone 0: Es handelt sich um Bereiche, in denen eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ständig, häufig oder über lange Zeiträume vorhanden ist.
Zone 1: Es handelt sich um Bereiche, in denen sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden kann.
Zone 2: Es handelt sich um Bereiche, in denen bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsartige Atmosphäre normalerweise nicht oder nur kurzzeitig auftritt.
Für die Zone 0-1 sind zwingend ableitfähige Schläuche zu verwenden.
Für den Transport von Brenngasen, Flüssiggasen oder anderen Gasen in Gasinstallationen sollten aus Sicherheitsgründen nur hochwertige Gasschläuche zum Einsatz kommen. Alle Gasschläuche wie beispielsweise Autogenschweißschläuche, Propangasschläuche oder Flüssiggasschläuche sollten außerdem den gültigen Normen entsprechen. Schläuche von Haberkorn sind immer eine sichere Wahl.
Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Medien im gasförmigen Zustand ein großes Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung:
Propangasschläuche, Acetylenschläuche oder Sauerstoffschläuche
Bremsschläuche nach geltenden Normen
Flüssiggasschläuche nach geltenden Normen
Je nach Anwendung und verwendetem Gas kommen unterschiedliche Gasschläuche zum Einsatz. Der Grund liegt darin, dass Gasschläuche je nach transportiertem Gas unterschiedlichen Drücken standhalten müssen.
Autogenschweißschläuche werden als Sauerstoffschläuche sowie Brenngasschläuche genutzt und kommen vornehmlich bei Schweißarbeiten zum Einsatz. Die Gummischläuche entsprechen der DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Für eine einfachere Unterscheidung sind Autogenschweißschläuche farbcodiert: Die Decke ist in Abhängigkeit vom zu leitenden Gas unterschiedlich eingefärbt.
rot: für brennbare Gase
blau: für Sauerstoff
Zwillings-Autogenschweißschlauch bzw. Zwillingsschläuche sind geeignet für Schweißarbeiten sowie Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Brenngas. Sie entsprechen der ÖNORM EN ISO 3821:2010 (früher EN 559). Zwillingsschläuche sind also eine Kombination aus roten und blauen Autogenschweißschläuchen. Es können sowohl brennbare Gase (Schutzgase) als auch Sauerstoff transportiert werden.
Flüssiggasschläuche und Propangasschläuche werden auch zur Förderung von Butan verwendet. Die Schlauchdecken bei Flüssiggasschläuchen und Propangasschläuchen sind immer orange eingefärbt.
In der Norm DIN EN1762:2018 werden die Anforderungen an Gummischläuche und Gummischlauchleitungen festgelegt, die zur Übergabe von Flüssiggas (LPG) in der flüssigen oder gasförmigen Phase sowie Erdgas bei Drücken bis zu maximal 25 bar (2,5 MPa) oder Vakuum innerhalb eines Temperaturbereichs von –30 °C bis +70 C oder –50 C bis +70 C (Typ LT) verwendet werden.
Als Flüssigerdgas wird durch Abkühlung auf etwa 160 C verflüssigtes aufbereitetes Erdgas bezeichnet. LNG hat nur ungefähr ein Sechshundertstel des Volumens von Erdgas in Gasform, ist eine klare und geruchlose Flüssigkeit und besteht zu rund 90 Prozent aus energiereichem Methan. Dank der flüssigen Form lässt sich Flüssiggas in großen Mengen und platzsparend bevorraten und transportieren – auch ohne Pipelines mit Schiffen, Waggons oder Lastkraftwagen. Aufgrund dieser Besonderheit bedarf es hier ganz besonderer Schläuche bzw. Schlauchleitungen.
Bei der Einbindung und Prüfung von Flüssiggasschläuchen dürfen nur Sicherheitsarmaturen nach EN 14422 oder EN 14424 mit fester Einbindung verwendet werden. Die Schlauchleitungen sind fachmännisch zu montieren und einer Druck- und Leitfähigkeitsprüfung entsprechend der EN 1762 zu unterziehen.
Besonders wichtig bei Gasschläuchen sind die Beständigkeit gegen das zu fördernde Gas sowie die Dichtheit, die Diffusionsrate und die schwer entflammbare Schlauchdecke. Leckagen an Schlauchleitungen können zu verheerenden Unfällen bspw. durch Explosionen führen. Um Leckagen an Gasschläuchen und Luftschläuchen schnell und einfach zu finden, gibt es spezielle Leckagesuchgeräte. Robustheit, Flexibilität und Witterungsunabhängigkeit sind zusätzliche Faktoren, die Verschleißerscheinungen vorbeugen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!