Hydraulikkupplungen von Dolezych, Parker
Hydraulikkupplungen dienen dazu, Hydraulikrohrleitungen oder Hydraulikschlauchleitungen schnell und einfach zu verbinden und zu lösen.
Hydraulikkupplungen dienen dazu, Hydraulikrohrleitungen oder Hydraulikschlauchleitungen schnell und einfach zu verbinden und zu lösen.
Parker | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Verlustfreie Schnellschlusskupplung mit Hülsenarretierung, Innengewinde.
Parker | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Verlustfreie Schnellschlusskupplung mit Hülsenarretierung, Innengewinde.
Um Leitungen bei Hydraulikanwendungen oft, leckfrei, schnell und einfach verbinden und lösen zu können, sind hydraulische Steckkupplungen oder hydraulische Schraubkupplungen unumgänglich. Sie kommen in unterschiedlichsten Bereichen wie beispielsweise im Maschinenbau, in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Lebensmittel- und Chemieindustrie zum Einsatz. Es ist enorm wichtig, dass die Hydraulikkupplungen den in Hydraulikanwendungen üblichen hohen Drücken und Temperaturen sowie dem darin transportierten Hydrauliköl standhalten. In unserem Sortiment finden sich nur qualitativ hochwertige Produkte von Top-Herstellern, die allen Anforderungen genügen. Je nach Anwendungsfall kommen unterschiedliche Hydraulikkupplungen zum Einsatz.
Wir empfehlen, bei der Auswahl von Hydraulikkupplungen darauf zu achten, denselben Hersteller wie bei den verwendeten Armaturen (Vater- wie Mutterteil) zu wählen. Somit können eine einwandfreie Funktion sowie größtmögliche Sicherheit gewährleistet werden.
Grundsätzlich wird bei Hydraulikkupplungen zwischen Steckkupplungen, auch Schnellkupplungen oder Schnellverschlusskupplungen genannt, und Schraubkupplungen unterschieden:
Steckkupplungen, Schnellkupplungen
Push-Pull-Kupplungen: Push-Pull-Kupplungen – auch Steckkupplungen mit Kegelventil, Standard-Innen- und -Außengewinde bzw. Schottanschlüssen (Schottkupplung) sowie Kupplungen mit Ausreißfunktion (Abreißhalter) – werden seit Jahrzehnten vor allem in Landmaschinen eingebaut. Es gibt Sonderausführungen, die auch unter Druck kuppelbar sind. Besonders beliebt in dieser Kategorie:
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus und Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und metrischem Außengewinde mit 24°-Innenkonus, Schott nach DIN 3861. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
Flat-Face-Kupplungen: Flat-Face-Kupplungen, also flachdichtende Steckkupplungen bzw. flachdichtende Hydraulikkupplungen, sind eine Weiterentwicklung der Push-Pull-Kupplungen und weisen bessere Leckagewerte auf. Sie kommen vor allem im Bereich der Baumaschinen, im Fahrzeug- und Maschinenbau sowie der allgemeinen Industrie zum Einsatz. Es gibt Sonderausführungen, die auch unter Druck kuppelbar sind. Besonders beliebt in dieser Kategorie:
Bremskupplungen: Bremskupplungen kommen vor allem in Bremsanlagen bei Anhängern und Traktoren sowie zum Anschließen und Trennen von Hydrauliksystemen nach ISO 5676 zum Einsatz. Besonders beliebt in dieser Kategorie:
Schraubkupplungen
Schraubkupplungen: Auch Hydraulik-Schraubkupplungen kommen vor allem bei Baumaschinen sowie im Fahrzeugbau zum Einsatz.Speziell hervorzuheben sind hier die Roflex-Schraubkupplungen. Sie sind ideal geeignet für Anwendungen, wo starke Vibrationen und hohe Drücke auftreten, bspw. bei Hydraulikhämmern. Die Hydraulik-Schraubkupplungen von Stauff sind bis zu einem maximalen Druck von 50 bar auf beiden Seiten unter Druck kuppelbar.Besonders beliebt in dieser Kategorie:
Rohrleitungskupplungen: Rohrleitungskupplungen kommen hauptsächlich im Fahrzeugbau zum Einsatz und haben den Vorteil, dass beim Verbinden und Entkuppeln kein Lufteinschluss und keine Leckage entstehen. Rohrleitungskupplungen von Stauff sind bis zu einem Restdruck von 20 bar kuppelbar.Besonders beliebt in dieser Kategorie:
Stauff | Rohrleitungskupplungen
Schraubkupplung mit Flachventil zur einwandfreien Verbindung von gefüllten Hydraulikleitungen. Metrisches Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach DIN 3861.
Stauff | Rohrleitungskupplungen
Schraubkupplung mit Flachventil zur einwandfreien Verbindung von gefüllten Hydraulikleitungen. Metrisches Außengewinde mit 24°-Innenkonus nach DIN 3861.
Hydraulik-Kupplungen bestehen immer aus zwei Teilen: einerseits der sogenannten Hydraulikmuffe und andererseits dem Hydraulikstecker. Beide Teile werden mithilfe eines Innen- oder Außengewindes auf die Enden der Schläuche bzw. Rohre geschraubt, können dann je nach verwendeter Kupplungsvariante durch Stecken oder Schrauben miteinander verbunden werden und bilden eine flüssigkeitsdichte Verbindung. Wird die Verbindung gelöst, dichten sie nach dem Lösen selbstständig ab, wodurch ein Auslaufen des Hydrauliköls vermieden wird. Je nach Ventilart erfolgt das Abdichten unterschiedlich.
Kegelventil: Das Abdichten des Ventils erfolgt gleich zweifach, bei niedrigen Drücken dichtet die Weichdichtung, z. B. ein O-Ring oder eine Profildichtung, bei hohen Drücken dichtet zusätzlich der Metallkonus ab. Beim Kuppelvorgang drücken sich die beiden Konusspitzen gegenseitig nach hinten, sodass in der Muffe und im Stecker eine Kreisringfläche zum Durchströmen freigegeben wird. Wird nun wieder entkuppelt, bewegen sich die baugleichen Kegelventile wieder in ihre Ursprungsposition und verschließen die Ringfläche.
Flachventil: Flachdichtende Ventileinheiten sind in der Muffe und im Stecker unterschiedlich beschaffen. Im Stecker funktioniert das Abdichten wie bei einem Zylinder-Kolben-System. Die Dichtung sitzt am Umfang, variabel im Gehäuse oder im Ventil selbst. Die Einheit in der Muffe ist wie das Kegelventil konisch gestaltet. Der Vorteil eines Flachventils ist der minimale Ölverlust bzw. Lufteinschluss beim Kuppeln und Entkuppeln. Der Kuppelvorgang verläuft ähnlich wie bei den Kegelventilen, allerdings werden hierbei nicht die Konusspitzen gegenseitig weggedrückt, sondern es wird Fläche gegen Fläche gedrückt. Der Muffenstößel bleibt starr und schiebt den Steckerstößel zurück, sodass sich auch hier eine Ringfläche bildet, die das Medium durchströmen kann.
Die normierten Kupplungen ermöglichen so beispielsweise die Aufnahme unterschiedlicher Anbaugeräte bei Traktoren oder LKWs.
Je nach Anwendung und Einsatzbedingungen kommen unterschiedliche Kupplungsmaterialien zum Einsatz.
Hydraulikkupplungen aus Stahl: Sie verfügen über eine hohe Oberflächenhärte und sind nach einer Oberflächenbehandlung korrosionsbeständig. Außerdem sind sie magnetisch. Durch diese Eigenschaften sind Hydraulikkupplungen aus Stahl universell einsetzbar.
Hydraulikkupplungen aus Edelstahl: Sie sind sehr korrosionsbeständig und hart, allerdings sind sie nur bedingt magnetisch. Hydraulikkupplungen aus Edelstahl eignen sich besonders gut für den Einsatz mit aggressiven Durchflussmedien wie beispielsweise in der Chemieindustrie und im Offshore-Bereich sowie in Bereichen mit besonderen Anforderungen an Hygiene wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie.
Hydraulikkupplungen aus Messing: Sie sind besonders korrosionsbeständig und ideal geeignet für Druckluftanwendungen sowie für Anwendungen, bei denen das Durchflussmedium Wasser ist. Außerdem sind Hydraulikkupplungen aus Messing antimagnetisch, sehr beständig gegen organische und biologische Flüssigkeiten und verfügen über eine sehr gute Oberflächenqualität.
Hydraulikkupplungen aus Aluminium: Auf Anfrage sind auch Hydraulikkupplungen aus Aluminium verfügbar.
Hydraulikkupplungen müssen vor dem Einkuppeln sauber sein bzw. bei Bedarf gereinigt werden. Für die Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines Bremsreinigers bzw. Entfetters sowie eines sauberen Tuches. Um Schäden zu vermeiden, sollten zur Reinigung auf keinen Fall Hochdruckreiniger oder Luftdruck zum Einsatz kommen. Auch die Demontage der Kupplung ist nicht zu empfehlen, da jegliche Demontage der Kupplung zum Erlöschen des Garantieanspruchs führt.
Zudem ist die Verwendung von Staubschutzkappen für Hydraulikkupplungen dringend zu empfehlen. Diese vermeiden, dass Schmutz und Staub in das Hydrauliksystem gelangen und dadurch die verschiedenen Komponenten wie bspw. Dichtungen beschädigt oder zerstört werden.
Starke Beschädigungen durch nicht ordnungsgemäßen Einsatz von Werkzeugen sollten unbedingt vermieden werden. Diese können zur Folge haben, dass ein Kuppeln nicht mehr möglich ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!