Multinorm-Arbeitskleidung dient zum Schutz vor Verletzungen und ist für gefährliche Bereiche zulässig, da sie den verschiedensten Normen entspricht. Mehr in unserem Ratgeber
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Im Arbeitsschutz spricht man von Multinormbekleidung, wenn eine zertifizierte Schutzbekleidung mehreren Normen gleichzeitig entspricht und somit mehrere Schutzfunktionen vereint.
Eine Multinormbekleidung könnte bis zu zehn Normen erfüllen, z. B. EN 16111 (Schweißerschutz), EN 11612 (Hitze/Flammschutz), EN 1149-5 (Antistatik), EN 61482 (Störlichtbogenschutz), EN 204471 (Warnschutz), EN 343 (Wetterschutz), EN 342 (Kälteschutz), EN 14058 (Schutz gegen kühle Umgebungen), EN 14404 (Knieschutz) und EN 13034 (Chemikalienschutz).
Arbeitgeber sind verpflichtet, eine schriftlich dokumentierte Arbeitsplatzevaluierung zu machen. Daraus kann hervorgehen, dass eine Multinormbekleidung zu tragen ist. Typische Tätigkeitsbereiche und Arbeitsumgebungen, in denen die Multinormbekleidung üblich ist, sind Elektriker, Energieversorger, Arbeiten an Schaltkästen/Elektroverteilern, Raffinerien, Lackieren, EX-Zonen, ATEX-Zonen, Umgang mit Gasen u. v. m.
Grundsätzlich wird zwischen Arbeitskleidung ohne Normentsprechung und Arbeitskleidung mit Normentsprechung unterschieden. Für Schutzkleidung ohne Normen gibt es keine gesetzlichen Vorschriften; sie schützen vor Schmutz, dienen zum Verstauen von Arbeitsutensilien und können Teil des Employer Brandings sein – als Teil des Firmenauftritts spielt Arbeitsbekleidung eine wichtige Rolle.
Genormte Schutzkleidung jedoch wird der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsplatzevaluierung unterzogen, Gefahren werden nach dem STOP-Prinzip reduziert. Multinormkleidung ist auch für gefährliche Bereiche zulässig, da sie den verschiedensten Normen entsprechend ausgestattet ist, und schützt beispielsweise Leben im Falle eines Störlichtbogenunfalls (Arc Flash).
Multinormkleidung sollte in allen gefährlichen Bereichen verwendet werden. Das gilt insbesondere für Schweißtätigkeiten, bei denen mit Feuer und Funken umgegangen werden muss, und auch für Berufe mit den thermischen Gefahren eines Störlichtbogens. Multinormkleidung sollte auch dann verwendet werden, wenn das Risiko besteht, dass sich die Kleidung elektrostatisch aufladen könnte. Ebenfalls zur Multinormkleidung zählen Chemikalienschutz und wasserabweisende Bekleidung. Mit einer Garnitur kann so mehreren Gefahren begegnet werden.
Multinorm-Arbeitskleidung ist wasserabweisend, antistatisch, flammhemmend, schützt vor Schweißfunken und Chemikalien und gilt zudem als Störlichtbogenbekleidung. Komfort und Qualität spielen bei Flammschutzkleidung eine große Rolle. Bei der Auswahl ist auf die Trageakzeptanz zu achten – Multinormkleidung sollte sowohl bequem als auch stylisch sein. Inhärentes Gewebe und verschiedene Gewebegrammaturen zählen zu den neuesten Innovationen. Dieses Gewebe muss nicht nachbehandelt werden. Die Stoffe, die für die Herstellung der Kleidung genutzt werden, sind besonders leicht und erfüllen trotzdem die Schutznormen.
Schützende Arbeitskleidung kann aus vielen verschiedenen Materialien hergestellt werden. Die Stoffe sollten sich für den Träger angenehm anfühlen und nicht bei der Arbeit behindern.
Auch bei Schutzkleidung ist es wichtig, auf Normen und Kennzeichnungen zu achten. Die folgende Tabelle zeigt alle Normen und deren Bedeutungen.
DIN EN 343 | Schutz vor rauen Witterungsverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (wärmer als –5 °C) |
DIN EN 342 | Schutz vor Kälte (kälter als –5 °C) |
EN 14058 | Schutz vor Kälte (–5 °C und wärmer) |
DIN EN 20471 | Warnschutzbekleidung |
DIN EN 11611 | Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren |
EN 11612 | Kleidung zum Schutz gegen Flammen |
EN 61482 | Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens |
DIN EN 14116 | Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung |
DIN EN 1149 | Schutzkleidung: elektrostatische Eigenschaften |
EN 13034 | Schutz vor flüssigen Chemikalien |
EN 14605, Typ 3-B | flüssigkeitsdicht |
EN 14605, Typ 4-B | sprühdicht |
EN ISO 13982-1, Typ 5-B | partikeldicht |
EN 13034, Typ 6 | begrenzt sprühdicht |
EN 1073-2 | Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination |
EN 14126 | Schutzkleidung gegen Infektionserreger |
CE | PSA-Richtlinien wurden erfüllt, Unbedenklichkeit gegenüber Lebensmitteln |
Damit Schutzkleidung den genannten Normen auch entspricht, werden Tests mit folgenden Methoden durchgeführt:
Wasserdichtheit: Hierbei wir die Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser unter Druck getestet.
Waschtest: Damit viele Industrie- und Haushaltswäschen gewährleistet werden können, werden bei der fertigen Schutzkleidung Waschtests durchgeführt.
Mechanische Belastbarkeit: Bei diesem Test wird die Reißfestigkeit von Geweben und Nähten bei starken Belastungen gemessen.
Abriebfestigkeit: Die Abriebfestigkeit wird mit einem Martindale-Test geprüft. Hierbei wird mit Schleifpapier und vorgegebenem Druck und vorbestimmter Geschwindigkeit die Abriebfestigkeit getestet.
Hitzeschutz und Flammhemmung: Die unterschiedlichen Hitze- und Flammquellen, mit der die Flammhemmung getestet wird, werden je nach Norm passend gewählt.
EN 20471 ist die europäische Norm für „deutlich sichtbare Warnschutzbekleidung“. Die Anwesenheit des Trägers soll durch Warnschutzbekleidung visuell signalisiert werden. Dabei sollte auf folgende Anforderungen geachtet werden:
Leuchtdichtefaktor des Materials vor und nach der Belichtung
Farbkoordinaten: leuchtgelb, leuchtorange & leuchtrot
Farbechtheit, Dimensionsstabilität, Zugkraft und Reißfestigkeit des Materials
Positionierung der Leuchtfarben und der retroreflektierenden Streifen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!