Messer, Cutter und Sicherheitsmesser werden täglich gebraucht, wenn es um Verpackungen geht, ums Zuschneiden von verschiedenen Materialien und um Anwendungen wie Abmanteln und Entgraten. Mehr in unserem Ratgeber
Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Kabelmesser mit guter Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Damenmulde und Fingerhaken am Griffende.
Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Kabelmesser mit guter Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Damenmulde und Fingerhaken am Griffende.
Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Kabelmesser zum schnellen, unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Kabeltypen ohne Beschränkung der Abmantelungslänge.
Jokari | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Kabelmesser zum schnellen, unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Kabeltypen ohne Beschränkung der Abmantelungslänge.
Jokari | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Kabelmesser zum schnellen, unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Kabeltypen ohne Beschränkung der Abmantelungslänge.
Jokari | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Kabelmesser zum schnellen, unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Kabeltypen ohne Beschränkung der Abmantelungslänge.
Knipex | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Abmantelmesser mit guter Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Damenmulde und Fingerhaken am Griffende.
Otter | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Messer in Hechtform mit ausklappbarer Klinge.
Otter | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Messer in Hechtform mit ausklappbarer Klinge und arretierbar.
Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Arbeitsmesser in Hechtform mit ausklappbarer Klinge. Arretierbar.
Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Arbeitsmesser in Hechtform mit ausklappbarer und arretierbarer Klinge.
Otter | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Arbeitsmesser für die Vielseitige Verwendung.
Otter | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Arbeitsmesser zum Entgraten und Schnitzen mit Holzgriff.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Rost- und säurebeständiges Messer mit Keramikklinge zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen.
Otter | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Arbeitsmesser für weiche Materialien mit Holzgriff.
Stanley | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Hobby-Messer für sehr genaue und feine Schneidarbeiten.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Robustes Aluminiummesser mit Befestigungsclip.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Bastelmesser mit innovativer Schutzkappe für präzise Schneidarbeiten.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Sicherheitsmesser sind mit speziellen Vorrichtungen wie einer verdeckten Klinge oder einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Dadurch kommt es mit Sicherheitsmessern zu deutlich weniger Schnittverletzungen.
Der Unterschied zwischen einem Cutter, auch Cuttermesser genannt, und einem Teppichmesser liegt bei der Klinge. Beim Cutter handelt es sich üblicherweise um eine Abbrechklinge, beim Teppichmesser bzw. Universalmesser kommt eine Trapezklinge bzw. Hakenklinge zum Einsatz.
Ob Gummi oder Teppich, Karton oder Klebeband, Folie oder Sackwaren: Wenn in Industrie, Handel und Handwerk geschnitten wird, muss man sich auch über die Sicherheit der Anwender und Anwenderinnen Gedanken machen. Neben der eigentlichen Verletzung entstehen hohe Folgekosten aufgrund der Arbeitsausfälle – aus all diesen Gründen gibt es hochwertige Sicherheitsmesser, die genau diese Verletzungen vermeiden können.
Schneideunfälle sind am Arbeitsplatz allgegenwärtig. Meist werden sie durch nicht sicheres Schneidwerkzeug verursacht. Auch die Beschädigung von Waren, wenn die Schnitttiefe beispielsweise nicht zur Verpackung passt, kommt häufig vor.
MARTOR hat sich dieser Probleme angenommen und Sicherheitsmesser entwickelt, die optimal auf Mensch und Schneideanlass zugeschnitten sind. „Enjoy Safety made in Solingen“ lautet der MARTOR-Slogan.
Regelmäßig werden dabei neue Produkte und Innovationen auf den Markt gebracht, die maßgeblich zur Arbeitssicherheit und Arbeitseffizienz beitragen. Fortlaufend werden neue Ideen und Verbesserungen entwickelt, etwa ein äußerst einfacher und sicherer Klingenwechsel, bessere Ergonomie und allem voran sicherere Arbeitsmesser. Zahlreiche Auszeichnungen wie den „red dot design Award“, den „pro-K Award“, den „German Design Award“ und den „iF Design Award“ konnte MARTOR mit seinen Messern bereits gewinnen.
Bei Sicherheitsmessern gibt es verschiedene Mechanismen, die eine Verletzung unwahrscheinlicher machen. Hier werden sie am Beispiel MARTOR gezeigt.
Bei einem Messer mit so einer Klinge werden Schnittverletzungen oder Warenbeschädigungen verhindert, indem die Klinge nicht offen zugänglich ist.
Sobald das Messer das Material verlässt, wird die Klinge vollautomatisch in den Griff zurückgezogen, auch wenn der Anwender oder die Anwenderin den Schieber noch betätigt.
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über das Sicherheitsmesser MARTOR Secupro zu erfahren.
Wenn man schneiden will, muss der Schieber des Messers losgelassen werden. So kann die Klinge wieder in den Griff gezogen werden, nachdem sie das Material verlässt.
Welches Sicherheitsmesser passt am besten zu welcher Schneidanwendung? Wie setze ich es ein, um besonders sicher, effizient und komfortabel zu schneiden?
Nicht immer ist es einfach, das richtige Messer zu finden. Je nach Anwendung und Material kommen unterschiedliche Messer, aber auch Klingen zum Einsatz. Nur so kann neben der Sicherheit auch die Kosteneffizienz gesteigert werden.
Bei komplexeren Fragen stehen die technischen Beraterinnen und Berater von Haberkorn und MARTOR für eine Arbeitsplatzbegehung inklusive Schneidanalyse, die individuelle Produktempfehlung und -implementierung bereit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!