Schraubendreher sind elementare Werkzeuge, die in keiner Werkstatt fehlen dürfen. Mehr in unserem Ratgeber
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Kraftform-Schraubendreher-Satz mit Lasertip-Spitze, in verschiedenen Antrieben, inkl. Rack zur Wandbefestigung.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Kraftform-Schraubendreher-Satz mit Lasertip-Spitze, in verschiedenen Antrieben, inkl. Rack zur Wandbefestigung.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Kraftform-Schraubendreher-Satz, mit Lasertip-Spitze, in verschiedenen Antrieben, inkl. Rack zur Wandbefestigung.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
VDE-Edelstahl-Schraubendreher-Set in verschiedenen Antrieben, verhindert das Ansetzen von Flug- oder Fremdrost.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Ideal für Edelstahlverschraubungen, in verschiedenen Antrieben und mit Rack zur Befestigung an der Wand.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer Schraubendreher-Satz mit Schlitz, Kreuzschlitz und Torx®, mit Lasertip-Spitze und Mehrkomponenten-Griff.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer Schraubendreher-Satz mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Stellen.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer Schraubendreher-Satz mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Stellen.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer Schraubendreher-Satz mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Stellen.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Spezieller Schraubendreher-Satz in verschiedenen Antrieben inkl. zwei Racks zur Wandbefestigung.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Schraubendreher-Satz mit teilweise reduziertem Griffdurchmesser in verschiedenen Antrieben. Durch reduzierten Klingendurchmesser können tiefliegende Schraubelemente besser erreicht werden.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Schraubendreher-Satz in verschiedenen Antrieben. Durch teilweise reduzierten Klingendurchmesser können tiefliegende Schraubelemente besser erreicht werden.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer VDE Schraubendrehersatz mit Lasertip-Spitze und Farbkennzeichnung für schnelles und effizientes Arbeiten.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktisches Allround-Schraubendreher-Set mit Lasertip-Spitze für sicheren Halt auf dem Schraubenkopf.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Schraubmeißel-Set in verschiedenen Antrieben mit Schlagkappen und durchgehenden Klingen für hohe Belastungen.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Schraubmeißel-Set in verschiedenen Antrieben mit Schlagkappen und durchgehenden Klingen für hohe Belastungen.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Schraubmeißel-Satz mit Schlitz-, Kreuzschlitz- und Torx®-Schraubendreher mit Schlagkappen und durchgehenden Klingen für hohe Belastungen.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer Schraubendrehersatz mit Lasertip-Spitze, in verschiedenen Antrieben, inkl. praktischer Textiltasche.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer Schraubendrehersatz mit Lasertip-Spitze und Farbkennzeichnung für schnelles und effizientes Arbeiten.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Praktischer Schraubmeisel mit durchgehender Sechskantklinge und Schlagkappe für schnelles und effizientes Arbeiten.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei Schraubenziehern mit durchgehender Klinge geht die Klinge durch den kompletten Griff hindurch. Aus diesem Grund ist in den meisten Fällen auch eine Schlagkappe am Ende des Griffs vorhanden und sie können für leichte Meißelarbeiten verwendet werden.
Ein Mehrkomponentenheft bei Schraubendrehern ist ein Mehrkomponentengriff, bei dem unterschiedliche Materialien (meistens ein hartes und ein weiches Material) zusammenspielen, um eine optimale Griffigkeit und Kraftübertragung zu ermöglichen.
VDE ist der Verband der Elektrotechnik. Die Werkzeuge werden alle nach DIN EN 60900 geprüft und sind somit für die Arbeit bis 1.000 Volt geeignet.
Tatsächlich werden diese VDE-Schraubendreher aber weitaus höher als die Norm geprüft.
Der Vorteil von Schraubendrehern mit Sechskantklinge ist der, dass mittels eines Gabelschlüssels zusätzlich Kraft übertragen werden kann.
Schlitzschraubendreher, Torxschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher oder Kreuzschraubendreher werden in vielen Branchen tagtäglich verwendet. Diese Werkzeuge werden für manuelle Verschraubung genutzt. Besonders wichtig ist Handlichkeit für die Nutzerin oder den Nutzer, denn guter Grip und die Arbeitsgeschwindigkeit sind wichtige Voraussetzungen für die komfortable Verwendung von Schraubendrehern.
Oft sind Edelstahlelemente von Rost befallen. Der Grund dafür ist, dass durch die Verschraubung mit normalen Stahl Fremdrost entsteht. Dabei wird die oberste Schicht der Edelstahlschraube zerkratzt und das macht es möglich, dass sich Rost bildet. Durch die Verwendung von Schraubendrehern oder eine Werkzeug-Serie aus Edelstahl kann dies verhindert werden und eine Schonung der Schraube wird gewährleistet. Zusätzlich erzeugt eine spezielle Vakuumeishärtung die notwendige Härte für den Schraubendreher.
Schraubendreher werden bei Handwerkerinnen und Handwerker oftmals fälschlicherweise als Meißel verwendet. Dabei kann es passieren, dass die Schraubendreherspitze splittert oder dass der Hammer beim Schlag abrutscht. Dies kann zu erheblichen Verletzungen führen, die vermieden werden können. Ein Schlitz-Schraubendreher kann hier die optimale Lösung sein, falls die Nutzung über das Schrauben hinausgehen sollte. Dabei kann der Gebrauch um Einiges erweitert werden – vom Schrauben, Meißeln, Stemmen bis hin zum Lösen von festsitzenden Schrauben.
Viele Anwenderinnen oder Anwender wünschen sich eine schnellere Durchführung von Schraubvorgängen. Ein Planetengetriebe bewirkt präziseres Arbeiten. Dies ermöglicht eine kraftvolle Endverschraubung, die außerdem auch noch schneller vonstatten geht. Das Getriebe ist im Griff des Schraubendrehers integriert, weshalb das Schrauben rein mechanisch beschleunigt wird. Für die Feinjustierung und das abschließende Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohen Drehmomenten wird eine Abschaltung empfohlen. Die Konstruktion dieses Produktes ermöglicht den langjährigen Qualitätserhalt und eine wartungsfreie Nutzung.
Durch hohe Potentialdifferenzen entstehen Spannungsdurchschläge die elektrostatische Entladungen genannt werden. Die Spannungsdurchschläge erzeugen einen kurzen, hohen Strom, wodurch eine Gefährdung für Menschen entsteht und die Lebensdauer von elektrischen Komponenten in Geräten reduziert werden kann. Bei der Verschraubung von Elektronikkomponenten muss also äußerste Vorsicht geboten sein, denn durch die elektrostatische Entladung kann es zu Fehlfunktionen des Elektrogeräts kommen. Aus diesem Grund sind elektrostatisch abgesicherte Schraubwerkzeuge von enormer Bedeutung.
Nicht nur Elektrikerinnen und Elektriker, auch Instandhalterinnen und Instandhalter arbeiten oftmals an stromführenden Anlagen. Deshalb muss abgesehen von der Einhaltung von entsprechenden Sicherheitsvorschriften speziell geeignetes Werkzeug verwendet werden. VDE ist die Abkürzung für „Verband der Elektrotechnik“. Der Verein prüft alle Werkzeuge nach DIN EN 60900, dadurch wird das Arbeiten mit einer Spannung von bis zu 1.000 Volt ermöglicht. Um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht, werden die meisten Schraubendreher mit weitaus höherer Spannung geprüft, als die Norm vorschreibt. Bei Wera beispielsweise wird jedes einzelne Werkzeug auf Durchschlagfestigkeit bei 10.000 Volt geprüft. Nur wenn das Produkt diesen Test besteht, wird es auch für die Produktion freigeben. Dadurch wird auch unter extremsten Bedingungen stets die maximale Sicherheit gewährleistet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!