Suhner | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker, kompakter Fingerschleifer mit variabler Bandspannung für Entgrat-, Schleif- und Finisharbeiten.
Suhner | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor und schlanker Spindel zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Folgende Kriterien sollten bei der Auswahl eines Winkelschleifers beachtet werden:
Stärke: Die Regel: Eine hochwertige Scheibe braucht auch ein hochwertiges Winkelschleifgerät, um gut zu funktionieren. Eine Premium-Scheibe wird auf einem zu schwachen Gerät meist weit unter den Werten liegen, die sie erreichen kann. Daher ist die Frage, welche Scheiben eingesetzt werden, schon beim Kauf des Winkelschleifers sehr relevant.
Anwendung: Die Auswahl des passenden Winkelschleifers hängt auch stark davon ab, wie stark er beansprucht wird. Ist der Hauptverwendungszweck bspw. das Schleifen mit Fächerschleifscheiben, wo meist mit hohem Druck gearbeitet wird, würde ein schwacher Winkelschleifer wohl sehr schnell in die Knie gehen.
X-Lock ist das neue Aufnahmesystem für Winkelschleifer von Bosch, das aber allen Herstellern zur Verfügung steht. Es ermöglicht einen komplett werkzeuglosen Wechsel der Schleifmittel und ist deutlich schneller als Spannmuttern. Es soll im Laufe der Zeit die anderen Spannvarianten ersetzen.
Was die eigentliche Leistung betrifft, stehen Akku-Winkelschleifer den Netzvarianten keinesfalls nach. Der große Vorteil ist, dass Akku-Winkelschleifer sehr flexibel sind, der Nachteil ist jedoch die Dauerleistung: Wenn sehr lange am Stück geschliffen wird, halten die Akkus oft nicht lange genug. Für alle anderen Arbeiten ist ein Akku-Winkelschleifer sehr gut geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!