Produkte von Steitz Secura
Leichte Arbeitsschuhe mit hohem Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik "made in Germany".
Leichte Arbeitsschuhe mit hohem Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik "made in Germany".
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitshalbstiefel mit GORE-TEX®-Membran, aus geschmeidigem Waterproof-Leder, mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Hoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Waterproofleder mit GORE-TEX®-Membran, Zehenschutzkappe aus Stahl sowie Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit Schnürung und seitlichem Reißverschluss, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze
Spezialstiefel für Gießerei und Asphaltierarbeiten aus Glattleder, mit zwei verstellbaren Aufreißschnallen, eingenähter Innenlasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20349:2010 S3 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO.
Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze
Spezialstiefel für Gießer und Schweißer aus geschmeidigem Glattleder und weichem, anschmiegsamem Innenfutter aus echtem Leder. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20349:2010 S3 SRC WG WRU FO HRO HI-1.
Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze
Gießerstiefel aus aluminiumbeschichtetem Glattleder mit praktischem Quick-Removal-System, Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO. Das Quick-Removal-System ermöglicht in Notfällen ein sehr schnelles Abstreifen der Schuhe (kei...
Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze
GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit Anziehhilfe, Mittelschnürung, Klemmhaken und strapazierfähiger Spezialsohle (besonders geeignet bei Extremhitze), nach EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Schuhbänder in verschiedenen Längen bis max. 180 cm.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Nachfüllflasche für die Schuh-Hygiene-Lösung s.h. Fresh nach Dr. Karl Matheis. Verwendbar im Wandsprühgerät oder in der Handsprühflasche.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Praktische Handsprühflasche zum Befüllen mit Schuh-Hygiene-Spray s.h. Fresh nach Dr. med. Karl Matheis.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Hygiene-Spray für die Schuhinnenpflege nach Dr. Karl Matheis. Schützt die Füße vor Bakterien, wirkt desodorierend und gibt dem Schuh eine angenehme Frische.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Dosiersystem für die Schuh-Hygiene-Lösung s.h. Fresh nach Dr. Karl Matheis zur Vereinfachung in der betrieblichen Anwendung.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Anatomisch geformtes Weichschaum-Fußbett zur Dämpfungsunterstützung über die gesamte Lauffläche sowie zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Plattfuß, Normal- und Senkfuß bzw. Hohlfuß.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Ganzflächige Komfort-Fußbetteinlage, unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche, angenehmes Tragegefühl.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Die dämpfende Gitterstruktur der durchgehenden Komfort-Fußbetteinlage sorgt für Luftzirkulation und damit für optimalen Klimakomfort.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Durchgehende Komfort-Fußbetteinlage mit SECURA CARE-Dämpfung für optimalen Tragekomfort und Fersenführung.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Auswechselbare Gewichtsmodule durch die sich die Dämpfungseigenschaften des Schuhs für jeden Träger individuell optimieren lassen, so dass der Bewegungsapparat eine spürbare Entlastung erfährt.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Bewährtes, einzigartiges Schalen-Mess-System zur schnellen, einfachen und zuverlässigen Auswahl der richtigen Größe Ihres Steitz Secura Sicherheitsschuhs in Länge und Weite.
Steitz Secura blickt auf jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Arbeitsschuhen zurück. Dies ist besonders wichtig, da Sicherheitsschuhe fürs Labor, aber auch für Produktion oder Montage spezielle Anforderungen erfüllen müssen. Steitz setzt hier auf Leichtigkeit, Tragekomfort und Sicherheit in sportlicher Optik. Unser Arbeitsschutz-Experte Bernhard Bär ist von der hervorragenden Qualität „made in Germany“ überzeugt!
Tragekomfort und Passgenauigkeit stehen bei Steitz an oberster Stelle. Deshalb gibt es die Sicherheitsschuhe nicht nur in unterschiedlichen Längen nach offiziellen Schuhgrößen, jedes Modell wird auch in vier unterschiedlichen Weiten hergestellt. Das einzigartige Steitz Secura Mehrweitensystem für Arbeitsschuhe bietet damit passende Lösungen für verschiedenste Fußformen. Hier findet garantiert jeder den perfekt sitzenden Sicherheitsschuh!
Klimakomfort für Ihre Füße heißt, dass dem Träger oder der Trägerin die Schuhe nicht zu heiß werden und nicht zu kalt sind. Bei Steitz Secura Sicherheitsschuhen sorgen erstklassige Materialien wie Leder, Mikrofaser und diverse Futtermaterialien sowie GORE-TEX als Klimamembran für eine optimale Fußklimatechnologie. Damit kommt es auch nach langem Tragen zu keinem Wärmestau in den Arbeitsschuhen und die Füße können atmen – Schweißfüße und unangenehme Hitze werden damit vermieden.
Die Lederbrandsohle im Inneren des Schuhs besteht aus pflanzlich gegerbtem Leder und passt sich dem Fuß individuell an. Die Sohle besitzt einen hautfreundlichen pH-Wert und ist in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern und diese nach Schichtende wieder abzugeben – fürs Wohlbefinden und gegen schlechte Gerüche.
Secura Vario® und die Multizonendämpfung Vario Vitality® wurden mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. als besonders rückenschonend ausgezeichnet.
Rund 21 % aller Fälle von Berufsunfähigkeit sind auf Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates wie zum Beispiel Rückenleiden zurückzuführen. Gerade wer täglich auf hartem Untergrund wie Industrieböden unterwegs ist, dessen Füße ermüden. Dies kann unangenehme Folgen haben – für den Rücken, aber auch für Knie und Hüfte.
Dämpfungssysteme moderner Sicherheitsschuhe bieten bei permanentem Stehen und Gehen einen erhöhten Laufkomfort, da die Sohle bei jedem Schritt den Stoß des Auftretens absorbiert. Steitz bietet eine auswechselbare und gewichtsangepasste Fersendämpfung, welche die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert und so den Rücken gezielt entlastet.
Die Vario Multiflex® -Technologie ist eine multiflexible Sohle, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst und gleichzeitig den Fuß stützt, wodurch Knieschmerzen und Umknickunfälle reduziert werden.
Eine gute Fersendämpfung schont den ganzen Bewegungsapparat des Menschen. Bei Steitz ist sie in vier verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich. Diese sind bei jedem Schuh austauschbar und können damit flexibel angepasst werden.
Das Tragen von Arbeitsschuhen bei gleichzeitiger Gesunderhalten der Füße kann zur echten Herausforderung in der Arbeitswelt werden. Unsere Füße tragen uns nicht nur, sie stabilisieren unseren ganzen Körper und haben Einfluss auf viele Bereiche.
Mit innovativen Methoden wie der Steitz Fußklimatechnologie und dem einzigartigen Steitz Secura Mehrweitensystem findet sich für jeden Fuß der optimale, leichte und robuste Schuh. Steitz Care bietet zukunftsweisende Schuhtechnologie als Komplettlösung für die gesamte Belegschaft.
Steitz individuell: Die FitStation von HP macht es möglich, Schuhe auf Basis genauer Messverfahren ganz individuell an die Fußgeometrie des Trägers oder der Trägerin anzupassen. Eine Gang-Analyse liefert mit über 500 Messvorgängen pro Sekunde von 12.000 bis 16.000 Sensoren die nötigen Daten für die individuelle Schuhfertigung mit den angepassten Dämpfungseigenschaften, die der Nutzer oder die Nutzerin benötigt.
In nur vier Schritten erhalten Sie den passenden Steitz Arbeitsschuh für Damen und Herren mit individueller Einlage.
Kontaktieren Sie gerne Ihren Kundenberater, um die FitStation für die Analyse Ihrer Anforderungen zu nutzen.
3D & dynamischer Scan
Analyse der Messergebnisse
Schuh-Empfehlung, 3D-Druck einer individuellen Einlage, angepasste PUR-Sohle
Nachbestellung jederzeit mit persönlicher ID-Nummer
Die dynamische Fußvermessung und Erstellung von Einlagen bei Sicherheitsschuhen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen klare Vorteile: Gutes, passendes Schuhwerk beugt einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden vor; es hält Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert, fit und hilft damit, Ausfall-Tage zu reduzieren.
Wenn nötig, bietet Steitz auch orthopädische Maßschuhe.
Die Technologie geht in puncto Schuhfertigung und Fußgesundheit einen Schritt weiter. Durch die Kombination aus modernstem 3D-Scan und einer Druckmessplatte wird eine präzise Vermessung des Fußes ermöglicht, die weit über herkömmliche Methoden hinausgeht. Hierbei wird nicht nur die statische Form des Fußes berücksichtigt, sondern auch dessen Bewegung, um ein ganzheitliches Bild der Fußgesundheit zu erhalten. Melden Sie sich gleich für den Aktionstag für Orthopädie-Beratung und Geh-Belastungsanalyse für Steitz-Arbeitsschuhe an!
Als einer der letzten Sicherheitsschuh-Hersteller produziert Steitz Secura immer noch in Deutschland. Das rentiert sich, weil Steitz äußerst hochwertige Sicherheitsschuhe herstellt, bei denen es auf Qualität und Haltbarkeit ankommt.
Steitz bietet von Berufsschuhen über S2-Medizin- oder Laborschuhe oder wasserfeste Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse S3 für den Einsatz in der Industrie bis zu Schuhen für spezielle Einsätze wie Gießer- oder Feuerwehrstiefel alles, was im Profibereich benötigt wird.
Steitz Secura ist auch der erste und bislang einzige Hersteller von Sicherheitsschuhen weltweit, dessen Schuhe mit dem Gütesiegel der Aktion „Gesunder Rücken e. V.“ ausgezeichnet sind.
Modernste Technik und über 200 Mitarbeiter an den Standorten Kirchheimbolanden und Pirmasens (Deutschland) sorgen mit ihrem Fachwissen, ihrer Kreativität und ihrem leidenschaftlichen Einsatz für die einzigartige Qualität der Steitz Secura Sicherheits- und Berufsschuhe.
Das sind gute Gründe, um eine langfristige Partnerschaft aufzubauen: Seit über 40 Jahren sind der Arbeitsschutzspezialist Haberkorn und der Schuhhersteller Steitz Secura Partner.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!