Produkte von Sioen
Die Nummer 1 bei professioneller Schutzbekleidung
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Modernes, angenehmes Hemd mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Flammhemmende, antistatische Warnschutzparkajacke mit festem Pyrovatexfutter mit Innentasche.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Mit festem Pyrovatexfutter mit Innentasche.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Gummi- und Kordelzug in der Taille, zwei seitliche Durchgriffe, Vorderschlitz mit Druckknöpfen, schwer entflammbar ausgerüstetes Pyrovatex Futter, Reißverschluss und Klettband an den Beinen, bandverschweißte Nähte.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Leichte, atmungsaktive, wasserdichte und ungefütterte Regenjacke mit Störlichtbogenschutz.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Geschmeidige, ungefütterte Regenhose mit Störlichtbogenschutz und flammhemmende Reflexstreifen.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.
Sioen | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Äußerst robuster, säure- und chemikalienbeständiger Overall aus PVC-beschichtetem Polyestermaterial, mit Raglanschnitt und fixer Kapuze. Der reißfeste Overall bietet idealen Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten.
Sioen | Arbeitskleidung Zubehör
Antistatischer Warnschutz-Rucksack mit flammhemmenden Eigenschaften für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen.
Sioen ist einer der weltweit führenden Hersteller für High-End-Schutzbekleidung und wurde als erster Schutzbekleidungsproduzent mit dem STeP Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet. Der belgische Textilhersteller bietet Ihnen ein breitgefächertes Portfolio an Produkten für Warnschutz und Wetterschutz. Mit über 55 Jahren Erfahrung bietet das Familienunternehmen sichere Lösungen für gefährliche und wetterexponierte Arbeitsplätze an. Von Versorgern und Lebensmittelindustrie bis Bauwirtschaft und Automobilindustrie.
Sioen bietet Ihnen Schutzbekleidung mit Multinorm an, das bedeutet, bis zu zehn Normen können in einem Kleidungsstück erfüllt werden. Arbeitsbekleidung mit Norm ist gesetzlich vorgeschrieben, um schwere Arbeitsverletzungen zu vermeiden und das Arbeiten in gefährlichen Bereichen zu ermöglichen. Der Vorteil einer Multinorm-Schutzbekleidung ist, dass ein Kleidungsstück mehrere Gefahrenszenarien abdecken kann. Allerdings soll die Schutzbekleidung nicht nur so viele Gefahren wie möglich abwenden, sondern für den Träger auch angenehm zu tragen und qualitativ hochwertig sein.
Die Schutzkleidung soll die Beweglichkeit nicht einschränken oder wie eine starre Rüstung wirken. Sie soll ansprechend aussehen und hohen Tragekomfort bieten. Sioen ist ein Spezialist in Sachen Multinormbekleidung. Dieser Hersteller bietet Ihnen Stoffe mit außergewöhnlichen Schutzeigenschaften und hoher Qualität.
Sioen hat sogar die Möglichkeit, kundenspezifische Kleidung zu entwickeln und anzupassen. Der gesamte Produktionsprozess-vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt-wird in den eigenen Fertigungsstätten gesteuert. Das betrifft besonders flammhemmende Bekleidung (EN 11612), Kleidung für Schweißtätigkeiten (EN 16111), Kleidung zum Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogens (EN 61482) und solche, die sich nicht elektrostatisch aufladen darf (EN 1149-5). Wasserabweisende Kleidung (EN 343) und Kleidung zum Schutz vor Chemikalien (EN 13034) fallen auch darunter.
Vor allem zur heutigen Zeit ist flammhemmendes Gewebe, das nicht nachbehandelt werden muss, mit unterschiedlichsten Gewebegrammaturen sehr beliebt. Bereits leichte Stoffe können Schutznormen erfüllen.
Mit der schwer entflammbaren Bundhose, die auch antistatische Eigenschaften besitzt, der beliebten Parkajacke Hasnon und dem Warnschutz Winseler hat Haberkorn die besten Produkte für Sie ausgesucht. Auch die flammhemmende Fleecejacke Obaix gehört zum Sortiment.
Damit Sie durch die verschiedenen Schichten die beste Funktionalität heraus holen können, hat Sioen seine Kleidungsstücke mit dem I.L.S. versehen. Das bedeutet, Ihre Kleidungsstücke verfügen über einen zusätzlichen Reißverschluss, mit dem eine Schicht hinzugefügt oder entfernt werden kann. Somit können Sie Ihre Kleidung immer den Wetterverhältnissen anpassen und sind optimal ausgestattet.
Warnschutzkleidung, die mit EN 20471 zertifiziert ist, soll sicherstellen, dass die Arbeiter bei allen Lichtverhältnissen gesehen werden, egal ob bei Tag oder Nacht. Warnschutzbekleidung muss verwendet werden, wenn bei schlechten Sichtverhältnissen oder im Straßenverkehr mit hohen Geschwindigkeiten gearbeitet wird.
Besonders leichte Warnschutz-T -Shirts bieten auch bei hohen Temperaturen beste Sicherheit. Bei nassem Wetter bieten die Warnschutz-Regenjacken von Sioen, auch in Kombination mit der Warnschutz-Regenhose oder der Warnschutz-Regenlatzhose, Schutz vor Regen bei gleichzeitig guter Belüftung.
Sioen testet hausintern die Bekleidung auf Schwerentflammbarkeit, Wasserdichtheit und chemische Beständigkeit, Farbechtheit, Alterung oder Reiß- und Bruchfestigkeit, um einen hohen Schutz zu gewährleisten. Ebenfalls war Sioen einer der ersten europäischen Hersteller, die zertifizierte Feuerwehrkleidung nach der Norm EN 469:2005 produzierten.
Folgende Tests führt Sioen bei Forschung und Entwicklung durch:
Messung des Oberflächenwiderstands
Flammtest
Waschtest: industriell/zu Hause
Martindale-Test
Regenturmtest
Prüfverfahren
Spray-Test
Reiß-Test
Knitter-Flex-Test
Wassersäulentest
Sioen legt großen Wert auf nachhaltige Produkte und ist stets fokussiert auf die Verbesserung in allen Aspekten des Unternehmens. Das Engagement für die soziale Verantwortung des Unternehmens basiert auf vier verschiedenen Ansätzen. Der erste Ansatz, den sich das Unternehmen vorgenommen hat, beinhaltet die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, die sich mit den derzeitigen Herausforderungen beschäftigen, wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel und Umweltzerstörung.
Als Zweites beschäftigt sich Sioen mit den Themen Wohlstand, Mensch, Planet, Partnerschaft und Frieden. Dieser Ansatz hilft den Bezug zur Nachhaltigkeit zu messen.
Der dritte Ansatz befasst sich mit den von Sioen genannten Sioen-Focal-Points. Die Hauptaspekte, auf die man hierbei fokussiert ist sind: Abfall, Energie, nachhaltige Produkte, Humanressourcen und Referenzen.
Im letzten Ansatz, den sich Sioen gesetzt hat, konzentriert sich das Unternehmen auf Zertifikate, Auszeichnungen und Mitgliedschaften. Denn diese spiegeln das große Engagement des Unternehmens wider.
Stark beworben wird bei Sioen das Mehrschichtenkonzept, das optimalen Komfort über den ganzen Arbeitstag bieten soll.
An erster Stelle steht die Basisschicht, diese dient zur Wärmeisolierung des Körpers und wird auch thermische Schicht genannt. Zu einem hält sie den Körper warm, zum anderen muss diese Schicht äußerst atmungsaktiv sein und den Schweiß zur äußeren Kleidungsschicht transportieren. Sioen verwendet für diese Schicht häufig Softshell oder Fleece, um hohen Komfort bieten zu können.
Die Multinorm-Schicht ist die äußerste Schicht. Diese bietet sicheren Schutz vor Gefahren und optimalen Tragekomfort. Sie schützt vor Flammen, Schweißfunken, Lichtbogen, verschiedenen gefährlichen Chemikalien und Elektrizität. Um all diesen Arbeitssituationen standhalten zu können, wurden verschiedenste Stoffe entwickelt. Die neuen Multinorm-Produkte von Sioen verbinden höchsten Tragekomfort mit höchstem Schutz.
Bei schlechten Wetterbedingungen kann noch eine Schicht hinzugefügt werden. Zu den Eigenschaften der mulitnorm Schicht, schützt Sie diese äußere Kleidungsschicht noch zusätzlich vor Hagel, Schnee oder extremem Niederschlag.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!