Um die Kraftübertragung von Schrauben und Muttern auf das Werkstück besser zu verteilen oder Schraubverbindungen zu sichern, können Scheiben eingesetzt werden. Bei Haberkorn finden Sie eine große Auswahl an diversen Scheiben wie Unterlegscheiben bzw. Beilagscheiben, Sicherungsscheiben oder Passscheiben. Mehr in unserem Ratgeber
Sicherungsscheibe aus Federstahl, Form M für hochfeste Verbindungen mit normalen Kopfauflagen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, Form M für hochfeste Verbindungen mit normalen Kopfauflagen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus Federstahl, Form B für große Druckübertragungsflächen und Langlochbefestigungen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, Form B für große Druckübertragungsflächen und Langlochbefestigungen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Sicherungsscheibe aus Federstahl, Form L für Langlochbefestigungen mit begrenztem Bauraum, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Eine Schraubverbindung basiert auf Kraftübertragung mittels Kraftschluss. Um diesen Übergang beim Schraubenkopf und Mutternkopf zu vergrößern, können mittels Scheiben die Kopfauflageflächen vergrößert werden. Dies führt vor allem bei weichen Werkstoffen (Holz, Aluminium, Kunststoffe usw.) zur Verbesserung der Kraftübertragung.
Als sichere Scheiben gelten Keilsicherungsscheiben oder Scheiben mit beidseitig radialen Verzahnungen bzw. Rippen. Diese graben sich in die Oberfläche des Bauteils und Schraubenkopfes bzw. Mutternkopfes ein und stellen somit einen Formschluss her.
Vor allem bei Verbindungen mit weichen Materialien wie Holz, Kunststoffen oder Blechen oder zur Sicherung kommen Scheiben zum Einsatz. Hier finden Sie Keilsicherungsscheiben, Fächerscheiben, runde und eckige Scheiben und vieles mehr – damit verfügen Sie für jedes Projekt stets über die geeignete Scheibe.
Scheiben werden im üblicherweise als Beilagscheiben, Unterlegscheiben oder Unterlagscheiben bezeichnet. Die Größe der Scheiben wird meistens mit dem Maß des Innendurchmessers oder mit dem Durchmesser des dazugehörigen Schraubengewindes definiert. In der Regel ist der Außendurchmesser dreimal so groß wie der Gewindedurchmesser. Die Festigkeit wird im Gegensatz zu Schrauben und Muttern in der Vickers-Härte (HV) angegeben (Standard: 140 HV, 200 HV, 300 HV). Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie Scheiben sowohl mit als auch ohne Fase am Innen- und Außendurchmesser. Die Fase dient lediglich zur Entfernung des Stanzgrates und dadurch zur Reduzierung der Verletzungsgefahr.
Scheiben dienen dazu, die an der Mutter aufgebrachte Kraft besser in das Bauteil einzuleiten. Die Auflagefläche der Mutter und der Schraube wird durch die Auflagefläche der Scheibe vergrößert. Im Normalfall wird die Scheibe auf der Mutternseite und der Schraubenkopfseite eingesetzt.
Neben der verbesserten Krafteinteilung werden Scheiben auch eingesetzt, um Bauteile zu schützen oder um zu vermeiden, dass der Schraubenkopf oder die Mutter in ein Langloch eingezogen wird.
In folgenden Fällen darf keine Scheibe eingesetzt werden:
wenn Schrauben oder Muttern auf der Unterseite Verzahnungen als Lösesicherung haben
wenn bereits eine Sicherungsscheibe gegen Lockern und Lösen eingesetzt ist
wenn die Unterseite des Schraubenkopfes oder der Mutter nicht im rechten Winkel zur Schraubachse steht (Senkkopfschrauben, Kugelbundmuttern)
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!