Wedolit | Allgemeine Industrieschmierstoffe
Wedolit Bettbahnöl CGLP 100 ist ein hochwertiges, haftfähiges Spezialöl. Es zeichnet sich durch ein hohes Druckaufnahmevermögen sowie einen hervorragenden Verschleißschutz aus. Das Produkt gewährleistet ein ruckfreies Gleiten (kein „stick slip”) sowie saubere Gleit- und Führungsb...
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit CW 9176 ist ein leistungsstarker formaldehyddepotfreier, teilsynthetischer, wassermischbarer Kühlschmierstoff. Er wurde nach dem höchsten technischen Standard entwickelt und ist in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzbar.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit K 102 ist ein mineralölhaltiger, wassermischbarer Kühlschmierstoff. Die wassergemischte Emulsion ist elektrolyt- und kochstabil.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit CS 6201 ist ein leistungsstarker, vollsynthetischer, wassermischbarer Kühlschmierstoff – nach höchstem technischem Standard entwickelt. Das Produkt besitzt eine geringe Klebeneigung.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit CS 6206 ist ein Spezialprodukt zum Schleifen und zur Zerspanung von Hartmetallwerkstoffen, üblichen Stahl- und Gussqualitäten sowie NE-Metallen.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
WEDOLIT CW 6336 ist ein Leistungsstarker teilsynthetischer wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis, nach höchstem technischen Standard entwickelt, einsetzbar in einem breiten Anwendungsspektrum.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Die Hauptanforderung bei der Feinstbearbeitung ist die Erzielung einer kontrollierten hohen Oberflächengüte bei präzisionsgefertigten, gehärteten Teilen kleiner Abmessungen oder kleiner Querschnitte. Wedolit N 87-5 reduziert die Schneideffekte und unterstützt die Polier- und Bürs...
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal zum Gewindeschneiden von Stahl.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit N 113 ist ein typisches Mehrzweck-Schneidöl. Es verfügt über herausragende Schmiereigenschaften zur Reduzierung von Aufbauschneiden. Besonders stechen die niedrige Verdampfungsneigung und das schaumarme Verhalten auch bei Schleifprozessen hervor.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit N 53 ist ein dünnflüssiges, nicht wasserlösliches Kühlschmiermittel. Es zeichnet sich durch eine schnelle Verdunstung bei vergleichsweise hohem Flammpunkt aus. Daneben weist es sehr gute Verträglichkeiten gegenüber einer Vielzahl von Elastomeren und Lacken auf. Es hat ein...
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit N 56 SNV ist ein sehr niedrigviskoses, hochadditiviertes, nicht wasserlösliches Schneid- und Stanzöl. Es weist trotz hoher Additivierung nur einen schwachen, charakteristischen Eigengeruch auf, wodurch eine Geruchsbelästigung während der Verarbeitung weitgehend vermieden
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit FS 7710 ist ein dünnflüssiges, nicht wassermischbares Kühlschmiermittel mit synthetischen Schmierkomponenten und EP-Additiven.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit K 869-5 ist ein dünnflüssiges, nichtwasserlösliches Kühlschmiermittel. Es hat eine gute Spread-Wirkung, die eine optimale, gleichmäßige Benetzung der Metalloberflächen bewirkt. Bei feinfilmiger Verteilung verdunstet Wedolit K 869-5 fast rückstandsfrei, so dass eine zusätz...
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht wasserlöslicher, mittelviskoser Schmierstoff.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht-wasserlösliches Hochleistungs-Umformöl, welches für Kaltumformprozesse von Gewinden und Stählen sowie das Drahtziehen von Nickeldraht geeignet ist.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Der Universalschmierstoff wird als Umform- und Schneidöl eingesetzt und neigt aufgrund seiner Oxidations- und Alterungsstabilität nicht zum Verharzen oder Verkleben.
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit N 175 ist ein mittelviskoses, nichtwasserlösliches und ablaufgehemmtes Tiefziehöl. Es ist frei von unlöslichen Pigmenten wie Graphit oder Molybdändisulfid. Es wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutzöl, welches einen alterungsstabilen Schutzfilm ergibt, so dass eine Nachko...
Wedolit | Metallbearbeitungsschmierstoffe
Wedolit FW 9114 ist ein Hochleistungsziehmittel mit ausgezeichneten Tiefzieheigenschaften und ausgeprägtem, temporärem Korrosionsschutz. Es hinterlässt auf dem Werkstück einen weichen Restfilm.