Sehen und gesehen werden

Sehen und gesehen werden
Unfallrisiken auf der Baustelle minimieren

Aufgrund neuer Baustoffe und Technologien können Baustellen heutzutage auch im Winter betrieben werden. Die Dunkelheit und die oft ungemütliche Witterung in der kalten Jahreszeit führen allerdings zu vielen Unfallgefahren für die Bauarbeiter, denn grundsätzlich gilt: Sehen und gesehen werden ist gerade auf Baustellen enorm wichtig. Die richtige Warnschutzkleidung sowie eine geeignete Beleuchtung spielen also vor allem in der dunklen Jahreszeit eine wichtige und nicht zu vernachlässigende Rolle.

Produkte im Fokus


Schutzhelm BER 80 Glowshield | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth | mehr Bau-/Industrieschutzhelme

Industrieschutzhelm aus nachleuchtender Granulatmischung, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht

Warnweste nachleuchtend „glow in the dark“ | Warnschutz

mehr Warnschutz

Warnweste mit nachleuchtenden Reflexstreifen für höchste Sicherheit im Dunkeln. Mit nur 5 Minuten Sonnenlicht, oder 10 Minuten künstlichem Licht...

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise

Detailansicht

Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör

mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...

Detailansicht

LED-Baustrahler Slim | Leuchten

mehr von brennenstuhl | mehr Leuchten

Der kompakte und leichte LED-Baustrahler Slim mit einem leistungsstarken LED-Chip und hoher Lebensdauer kann im Innenbereich, aber auch im Außen...

Detailansicht

LED-Akku-Baustrahler 20 W + 30 W | Leuchten

mehr von brennenstuhl | mehr Leuchten

Mobiler LED-Akku Baustrahler für den Außen- und Innenbereich.

Detailansicht

Die 3 wichtigsten Faktoren für sichere Baustellen bei Dunkelheit

Warnschutzbekleidung

Warnschutzbekleidung

Damit Arbeiter auf Baustellen immer und überall gesehen werden, gibt es leuchtende bzw. reflektierende Warnschutzbekleidung. Für die Warnschutzbekleidung von Haberkorn sind ausschließlich geprüfte und zertifizierte Materialien im Einsatz, die der europäischen Norm EN 20471 entsprechen. Die Kleidung signalisiert die Anwesenheit des Trägers bei allen möglichen Lichtverhältnissen und bietet dem Verbraucher damit ein hohes Maß an Sicherheit, auch in gefährlichen Situationen.
Baustellenbeleuchtung

Baustellenbeleuchtung

Gefahren, die durch eine nicht ausreichende Beleuchtung oder durch Blendung entstehen, werden oft unterschätzt. Vor allem in Innenräumen und dunklen Außenbereichen ist eine zusätzliche künstliche Beleuchtung notwendig. Man unterscheidet zwischen der Allgemeinbeleuchtung, die den ganzen Raum ausleuchten soll, und der gerichteten Beleuchtung, die einzelne Arbeitsbereiche hervorhebt. Da Baustrahler nie an das Original, also an Tageslicht an einem schönen Sommertag, herankommen, ist es wichtig, hochwertige Strahler einzusetzen, die eine ausreichende Beleuchtungsstärke mitbringen, das Licht optimal verteilen und nicht blenden.
Baustellenabsicherung

Baustellenabsicherung

Neben befahrenen Straßen ist das Unfallrisiko für Baustellenbeschäftigte besonders hoch, da sie unmittelbar am Verkehrsstrom arbeiten. Vor allem bei Dunkelheit steigt die Gefahr nochmal erheblich. Aus diesem Grund ist die richtige Baustellenabsicherung bei Dunkelheit enorm wichtig. Die Leuchten dienen der Verkehrsführung und der Kennzeichnung von Hindernissen. Werden die Leuchten in Verbindung mit Leitbaken verwendet, so ist auf die entsprechende Leuchtenhalterung zu achten. Leuchten mit Bügelhalterungen sind für die Montage an Absperrschranken, Gerüsten und Bauzäunen und nicht für Leitbaken vorgesehen.

Weitere Top-Produkte


Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED | Leuchten

mehr Leuchten

Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle.

Detailansicht

Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED | Leuchten

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Leuchten

Blink-Dauerleuchte mit Leuchtdioden und Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von Batterie und Leuchtdioden.

Detailansicht

Bau-Halogenscheinwerfer mit Stahlrohrgestell | Leuchten

mehr von brennenstuhl | mehr Leuchten

Dieser Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Er ist ideal für den Außen- und Innenbereich.

Detailansicht