Produkte im Fokus

Profil und Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Profil und Rohr D30

item | Profile und Zubehör

Die Rohre und Profile der Baureihe D30 haben eines gemeinsam: Der Basisdurchmesser 30 mm steht für höhere Steifigkeit der Lösungen. Zugleich entspricht er dem Rastermaß der item Profilbaureihe 6, woraus sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Universell und flexibel:

Verbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verbinder D30

item | Verbindungstechnik

Die universelle 90°-Verbindung für alle Rohre, Profilrohre und Profile 6 D30. Toleranzausgleich und Kontaktierung inklusive. Die Abdeckkappen D30 R decken die Verschraubung des Verbinders ab – für einfache Reinhaltung und beste äußere Erscheinung. Je Verbinder D30 sind 2 Abdeckka...

Winkelstrebe D30-90° | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelstrebe D30-90°

item | Verbindungstechnik

Winkelstrebe D30-90° Einfache Montage Hohe Belastbarkeit Starker Halt. Die Ergänzung der 90°-Verbinder, wenn Belastungen durch Biegemomente entstehen. Die Winkelstrebe ist auch nachträglich einfach angebracht, schnell verschraubt und unterstützt die Verbindungsstelle wirkungsvoll...

Rohradapter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Rohradapter D30

item | Verbindungstechnik

Mit dem Rohradapter werden zylindrische Rohre zum Profil! Einfach um das Rohr zusammenfügen, und schon kann die Verbindungstechnik D30 zum Einsatz kommen. Der Verbinder spannt dabei den Rohradapter und erzeugt so eine hohe Verdreh- und Rutschsicherheit. Geeignet zum Anschluss von...

Kontinuierliche Verbesserung

Auf eine schlanke Produktion kann heute in der Industrie niemand mehr verzichten. Deswegen gibt es Ansätze, wie Prozesse kontinuierlich verbessert werden können. Ein Ansatz ist die sogenannte Lean Production. Worum es dabei geht, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Was bedeutet Lean Production eigentlich?

Was bedeutet Lean Production eigentlich?

Die Idee von Lean Production ist, durch kontinuierliche Anpassungen und Lernprozesse fortlaufend die Produktion zu verbessern. So wird die Fertigung nach und nach immer leistungsfähiger, flexibler und wirtschaftlicher. Mit Lean-Baukästen wie dem Profilrohrsystem D30 von item ist das möglich – optimierte, effiziente sowie flexible Produktionsprozesse sind das Ergebnis.
Der Grundsatz von Lean Production

Der Grundsatz von Lean Production

"Kaizen" beschreibt die Einstellung, Verbesserungen als niemals endende Aufgabe zu sehen. Genau darauf baut die Lean Production auf – es geht also um stetige Verbesserung in kleinen Schritten.

Die Durchlaufzeit ist ein entscheidender Faktor einer schlanken Produktion. Sie verlängert sich unter anderem durch Muda (Verschwendung), Muri (Überlastung) und Mura (Unausgeglichenheit). Mit Lean Production sollen vor allem die diversen Arten der Verschwendung (Muda) beseitigt werden.

  • Materialbewegungen
  • Bestände
  • Bewegungen
  • Wartezeiten
  • Verarbeitung
  • Überproduktion
  • Korrekturen und Fehler
  • fehlende Ergonomie
  • ungenutztes Talent der Mitarbeiter
So profitieren Unternehmen

So profitieren Unternehmen

Die speziellen Systemlösungen für den Bau von Regalen, Transportwagen oder Transportstrecken unterstützen Ihre Mitarbeiter dabei, Verbesserungen ohne zentrale Planung, schnell und mit wenig Materialeinsatz umzusetzen. Einzig die Bereitschaft, erprobte Arbeitsabläufe auf den Prüfstand zu stellen, ist dafür notwendig. So können altbewährte, eventuell veraltete Prozesse kontinuierlich durch effizientere Methoden ersetzt werden. Außerdem ermöglicht die Lean Production dem Unternehmen, schneller auf Veränderungen zu reagieren und damit am Markt agiler zu sein.
Die Vorteile von Lean Production Baukästen im Überblick

Die Vorteile von Lean Production Baukästen im Überblick

  • Lean Production ist wertschöpfungs- und prozessorientiert
  • Lean Production bietet ein hohes Maß an Transparenz
  • kurze Rüstzeiten, wenn Abläufe angepasst werden müssen
  • schnelle Reaktion auf veränderte Produktionsvorgaben, Kundenanforderungen und Erweiterungen
  • Gestelle und Wagen können ohne Planungsprozess vor Ort von den Mitarbeitern gebaut und angepasst werden
  • Ein-Mann-Montage ist möglich
  • nachträgliche Anpassungen sind einfach machbar

Lean Production Baukästen wie das Profilrohrsystem D30 von Item überzeugen außerdem durch hohe Dauerfestigkeit, moderne Verbinder, die nicht nachgezogen werden müssen, und unkomplizierte Knotenpunkte.

Weitere Produkte

Adapter D30/D28,6 | Befestigungselemente
angesehen
Adapter D30/D28,6

item | Befestigungselemente

Bestehende Konstruktionen mit dem Profilrohrsystem D30 können mit dem Adapter D30/D28,6 kombiniert werden. Die Adapter sind in den Längen 25 und 37 mm erhältlich. Auch alte Stahlrohre mit Plastikmantel werden von der modernen Verbindungstechnik des Profilrohrsystems D30 aus Alum...

Beschriftungsprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Beschriftungsprofil D30

item | Profile und Zubehör

Klare Anzeigen weisen den Weg: Gut lesbare und ortsfeste Beschriftungen vermindern die Fehlerquote und steigern die Effizienz. Mit dem Beschriftungsprofil wird eine Kennzeichnung an Profilen und Rohren angebracht. Eingesteckt in transparente Halteklammer geht kein Kärtchen verlor...

Bürstenleisten D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Bürstenleisten D30

item | Profile und Zubehör

Schützen ohne scheuern: Bürsten aus PVC sind sowohl stabil, um Bauteile in der Bahn zu halten, als auch weich, um empfindliche Oberflächen nicht zu beschädigen. Die Bürstenleiste D30 wird einfach auf ein Profilrohr aufgerastet. Zwei Bauformen stehen zur Wahl: Die Bürstenleiste D3...

Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Freigabeeinheit D30

item | Materialfluss

Das automatische Be- und Entladen von Durchlaufregalen durch Routenzüge ist effizient und senkt die Kosten. Und mit der kompakten Freigabeeinheit D30 ist es besonders einfach, individuelle Shooter zu bauen, die auf mehreren Ebenen Transportboxen (Kleinladungsträger KLT) von Stati...

Gewindeeinsatz Profilrohr D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gewindeeinsatz Profilrohr D30

item | Befestigungselemente

Für die stirnseitige Nutzung von Profilrohren. Das Gewinde kann zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör genutzt werden.

Kugel-Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Kugel-Kreuzverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Mit dem Kugel-Kreuzverbinder D30 können Profilrohre D30 in jeder Position beliebig positioniert werden, dadurch entsteht eine stabile Verbindung der kreuzender Streben. Eine nachträgliche Ergänzung ist möglich.

Rohrendkappe D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Rohrendkappe D30

item | Profile und Zubehör

Mit der Rohrendkappe D30 Sicherheit schaffen: Als elastische Abdeckung eines offenen Rohrendes D30, oder als Kratzerschutz zu Boden und Wand. Die Rohrendkappe ist auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (schwarz) erhältlich.

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Parallelverbinder D30

item | Verbindungstechnik

Profile und Profilrohre D30 parallel verbinden – so entstehen starke Strukturen, z. B. gegen Biegung. Der Parallelverbinder ist auch geeignet zum Anschluss anderer Verbindungselemente an die Profilkontur. Die Abdeckkappen D30 F decken die Verschraubung des Verbinders ab – für ein...

Andreas Liebminger

Einfach da.

Andreas Liebminger
Ihr Haberkorn Experte
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen