KN95 Schutzmaske 6659 äquivalent zu FFP2 | Feinstaubmasken
angesehen
KN95 Schutzmaske 6659 äquivalent zu FFP2

Feinstaubmasken

KN95 Mund-Nasen-Atemschutzmaske mit formbarem Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln und Tröpfchen, etwa beim Niesen und Husten.

Premium-Mund-Nasen-Maske mit Prüfbericht gemäß EN 14683 | Feinstaubmasken
angesehen
Premium-Mund-Nasen-Maske mit Prüfbericht gemäß EN 14683

Feinstaubmasken

3-lagige Premium-Mund-Nasen-Maske mit bestandenem Prüfbericht gemäß EN 14683. Geprüft vom renommierten Prüfinstitut SGS (notified body). Mit eingearbeitetem, formbarem Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Die Filterleistung bei Bak...

Aktion
Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer | Händehygiene
angesehen
Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer

Händehygiene

Alkoholisches Handdesinfektionsmittel auf Bio-Ethanolbasis. Wirkt gegen Bakterien und behüllte Viren wie Covid-19.

Schutztafel Abstand, weiß/rot | Schutzschilder, Warnhinweise
angesehen
Schutztafel Abstand, weiß/rot

Schutzschilder, Warnhinweise

Hinweis, dass ein Abstand von 1 oder 2 Meter eingehalten werden soll.

Produkte für Ihren Schutz während Corona

Die Maßnahmen der österreichischen Regierung zeigen Wirkung. Die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und die Bemühungen, gesund zu bleiben, werden aber noch eine Weile anhalten. Wir haben die wichtigsten Produkte, um sich, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden bestmöglich zu schützen, für Sie lagernd bzw. kurzfristig verfügbar. Denn Sie wissen ja: Ausreichende Distanz zu anderen, regelmäßiges und gründliches Händewaschen, das Tragen von Schutzmasken und gute Desinfektionsmaßnahmen erhöhen die Sicherheit.

Händehygiene und Händedesinfektion

Händehygiene und Händedesinfektion

Die konsequente Umsetzung der Handhygiene ist die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung von Krankheitserregern und damit ein wichtiger Baustein im Schutz vor Corona. Für besondere Hygiene sorgen Desinfektionsmittelspender mit Sensortechnologie, da diese keine Berührung erfordern. Grundsätzlich gilt, Handdesinfektionsmittel sollten nur dann verwendet werden, wenn kein Zugang zu Wasser und Seife vorhanden ist.

Richtiges Händewaschen

1. Hände unter fließendem Wasser nass machen
2. mindestens 20 Sekunden von allen Seiten, zwischen den Fingern sowie an den Fingerkuppen gut einseifen
3. Hände gründlich abwaschen
4. mit einem sauberen Tuch abtrocknen

Richtige Händedesinfektion

1. Hände müssen unbedingt trocken sein
2. genug Desinfektionsmittel auftragen, um alle Flächen der Hand damit abzudecken
3. so lange einreiben, bis sich die Hände trocken anfühlen – Handrücken, Zwischenräume und Fingerkuppen nicht vergessen
Schutzmasken und Gesichtsschutz

Schutzmasken und Gesichtsschutz

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken ist in allen öffentlichen Bereichen Pflicht. Wichtig zu wissen ist, dass diese Masken den Träger nicht vor einer Ansteckung schützen: Sie sollen lediglich die Weitergabe an andere Personen vermeiden. Der empfohlene Abstand sollte trotzdem zu jeder Zeit eingehalten werden. Effektiv sind die Masken nur dann, wenn man richtig damit umgeht. Achten Sie beim Auf- und Absetzen der Maske darauf, Viren nicht mit den Händen zu verteilen. Fassen Sie die Maske nur an den Bändern an. Schutzvisiere aus Plastik sind keine geschlossenen Systeme und taugen daher nicht als Komplettschutz. Sie können jedoch als Ergänzung zu anderen Schutzmaßnahmen eingesetzt werden, denn sie schützen auch die Augen – Viren können auch über die Bindehaut übertragen werden.

Noch viele weitere Informationen zum Thema Atemschutzmasken und Mundschutz finden Sie hier:
Abstand halten

Abstand halten

Eine weitere Maßnahme, um sich vor Viren und anderen Krankheitserregern zu schützen, ist Distanz. Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu allen anderen Personen ein. Diese Verhaltensregel wird im Alltag leider oft vergessen, daher ist es wichtig, Mitarbeiter und Kunden mithilfe von Schildern, Warnklebebändern oder bedruckten Warnwesten immer wieder darauf aufmerksam zu machen.
Flächendesinfektion

Flächendesinfektion

Reinigung und Sauberkeit spielen an allen Orten eine wichtige Rolle bei der Prävention von Infektionen – gerade jetzt sind Desinfektionsreinigungen und Flächendesinfektionen ein gutes Mittel für maximalen Schutz. Besonders Oberflächen und Gegenstände, die von vielen Menschen berührt werden, sollten immer gut desinfiziert werden. Dabei ist eine Wischdesinfektion einer reinen Sprühdesinfektion vorzuziehen, da sie effektiver ist. Wenn nicht anders möglich, kann eine Sprühdesinfektion natürlich durchgeführt werden. Das Tragen von Schutzbekleidung ist in diesem Fall jedenfalls notwendig. Beachten Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln immer die vom Hersteller empfohlene Einwirkzeit sowie die empfohlene Dosierung und gehen Sie bei der Desinfektion sorgfältig vor.
Betriebliche Pandemievorsorge

Betriebliche Pandemievorsorge

Gesetzlich vorgeschrieben ist er nicht, der Pandemieplan für Unternehmen. Jedoch wäre in den letzten Wochen vielen Unternehmern geholfen gewesen, wenn sie in ihrer Schublade einen fertigen Plan liegen gehabt hätten. Abgesehen von der möglichen Abfederung sehr wahrscheinlich erheblicher finanzieller Einbußen oder gar einer Existenzgefährdung ist eine gut strukturierte Vorbereitung auf eine Pandemie auch wichtig in Bezug auf die soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern.

Hier erfahren Sie, mit welchen Maßnahmen und Vorkehrungen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen bestmöglich schützen können.
Schutz vor Corona auf Baustellen

Schutz vor Corona auf Baustellen

Baustellen zu betreiben stellt momentan Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor große Herausforderungen. Das Einhalten des Mindestabstands auf dem Gerüst, im Mannschaftsbus (für den häufig eine Alternative fehlt) oder beim Innenausbau ist ein problematisches Unterfangen. Hier finden Sie Maßnahmen, mit denen Sie das Risiko einer Ansteckung trotzdem so gering wie möglich halten können.

Produkt-Highlights zum Thema Handhygiene

Handdesinfektionsgel QUICLEAN | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel QUICLEAN

Händehygiene

Desinfektionsgel welches den größten Teil der Krankheiten verursachenden Keime abtötet.

Aktion
Handdesinfektionsspray PURessential | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsspray PURessential

Händehygiene

Handsanitizerspray mit 99,9 % Keimreduktion.

Aktion
Handdesinfektionsgel EverFresh | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel EverFresh

Händehygiene

Desinfektionsgel auf Alkoholbasis mit Aloe vera und einer Keimreduktion von 99,99 %.

Spender AQUARIUS* für Hand-Waschlotion | Spendersysteme
angesehen
Spender AQUARIUS* für Hand-Waschlotion

Kimberly-Clark Professional™ | Spendersysteme

Schnell nachfüllbarer Spender für Waschlotion, Schaumseife und Handdesinfektion. Durch das Sichtfenster ist eine Füllstandsüberprüfung jederzeit möglich.

Waschlotion Kleenex® | Hautreinigung nach der Arbeit
angesehen
Waschlotion Kleenex®

Kimberly-Clark Professional™ | Hautreinigung nach der Arbeit

Handreiniger für die tägliche Verwendung. Nachfüllungen mit hoher Kapazität verhindern Zweckentfremdung, Unordnung oder Verschmutzung und ermöglichen eine optimale Hygiene.

Falthandtuchspender AQUARIUS* | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Falthandtuchspender AQUARIUS*

Kimberly-Clark Professional™ | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kosteneffizientes Handtuchsystem mit hygienischer Einzeltuchentnahme. Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick.

Rollenhandtuch | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Rollenhandtuch

Kimberly-Clark Professional™ | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kostengünstiges Rollenhandtuch mit geringem Verbrauch, ideal für stark frequentierte Waschräume.

Rollenhandtuchspender AQUARIUS* Standard | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
angesehen
Rollenhandtuchspender AQUARIUS* Standard

Kimberly-Clark Professional™ | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme

Kosteneffizientes Rollenhandtuch-System mit hoher Kapazität. Durch die berührungslose Entnahme (No-touch) des Handtuchpapiers entsteht eine verbesserte Hygiene.

Produkt-Highlights zum Thema Schutzmasken und Gesichtsschutz

Gesichtsschild PC | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild PC

Gesichtsschutz

Gesichtsschild aus Polycarbonat zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Visier für Baseballkappen | Gesichtsschutz
angesehen
Visier für Baseballkappen

Gesichtsschutz

Ultraleichtes, ergonomisch geformtes und großes Gesichtsschutzschild (nur 43 Gramm) zum Anstecken an jede Schildkappe, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

KN95 Schutzmaske 6666 äquivalent zu FFP2 | Feinstaubmasken
angesehen
KN95 Schutzmaske 6666 äquivalent zu FFP2

Feinstaubmasken

KN95 Mund-Nasen-Atemschutzmaske mit formbarem Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Partikeln und Tröpfchen, etwa beim Niesen und Husten.

Aktion
Überbrille SP01 | Schutzbrillen
angesehen
Überbrille SP01

Schutzbrillen

Überbrille mit großem Sichtfeld und Antibeschlagscheibe zum Schutz der Augen vor Tröpfchen und Partikel durch Husten und Niesen.

Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Aktion
Gesichtsschild PET | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschild PET

Gesichtsschutz

Polycarbonat-Gesichtsschutzvisier mit verstellbarem Gummizug, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Produkt-Highlights zum Thema Abstand halten

Gefahrenwarnband 766i | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gefahrenwarnband 766i

3M | Klebebänder, einseitig

Dehnbares Markierungsband für Warnzwecke auf Bodenbelägen, oder Erkennung von Treppen und Stufen auf weniger beanspruchten Bereichen auch auf rauen Oberflächen.

Schutztafel Abstand, weiß/rot | Schutzschilder, Warnhinweise
angesehen
Schutztafel Abstand, weiß/rot

Schutzschilder, Warnhinweise

Hinweis, dass ein Abstand von 1 oder 2 Meter eingehalten werden soll.

Weich-PVC-Klebeband 471 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Weich-PVC-Klebeband 471

3M | Klebebänder, einseitig

Dehnbares, signalstarkes Klebeband für Bereiche mit mittlerer Alltagsbelastungen auch auf rauen Oberflächen.

Warnweste "Abstand halten! Danke!" | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnweste "Abstand halten! Danke!"

Warnschutzkleidung

Warnweste mit gut sichtbarer Botschaft "Abstand halten! Danke!"

Produkt-Highlights zum Thema Desinfektion

Flächendesinfektion | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Flächendesinfektion

Wischtücher, Putzpapier

Desinfektionsmittel mit einer Einwirkzeit von 15 Minuten für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände.

Aktion
Drucksprühgerät 3237FM Fix Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Drucksprühgerät 3237FM Fix Plus

MESTO® Spritzenfabrik | Schalölspritzen, Malerspritzen

Standfestes, seitentragbares Einsteigergerät für den Reinigungsbereich.

Aktion
Drucksprüher 3132PG Universal Plus | Schalölspritzen, Malerspritzen
angesehen
Drucksprüher 3132PG Universal Plus

MESTO® Spritzenfabrik | Schalölspritzen, Malerspritzen

Handlicher Sprüher für den Einsatz im Baugewerbe, Reinigungsgewerbe, Handwerk und zur professionellen Schädlingsbekämpfung.

Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Schutzanzug Tyvek® 500 Xpert

Tyvek® by Dupont® | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Der Einweg-Overall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.

Bernhard Bär

Einfach da.

Bernhard Bär
Ihr Haberkorn Experte