Produkte von Schaeffler
Wälzlager und Lineartechnik von höchster Qualität vom weltweit führenden Automobil- und Industriezulieferer
Wälzlager und Lineartechnik von höchster Qualität vom weltweit führenden Automobil- und Industriezulieferer
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen dieses Linearkugellager aus. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen dieses offene Linearkugellager aus. Dieses Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Radial bauraumkleine und besonders preisgünstige Linearkugellagereinheit. Diese geschlossene Linear-Kugellagereinheit ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt und besteht aus7 inear-Kugellager und einem INA-Gehäuse.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Radial bauraumkleine und besonders preisgünstige Linearkugellagereinheit. Diese geschlossene Linear-Kugellagereinheit ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt und besteht aus einem bzw. bei der tragfähigen Tandemausführung aus zwei Linear-Kugellager und einem INA-Gehäuse.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet diese geschlossene Linearkugellagereinheit aus. Diese winkeleinstellbare Linear-Kugellagereinheit besteht aus integriertem Linearkugellager sowie INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet diese offene Linearkugellagereinheit aus. Diese winkeleinstellbare Linear-Kugellagereinheit besteht aus integriertem Linearkugellager sowie INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragsc...
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet diese offene Linearkugellagereinheit aus. Diese winkeleinstellbare Linear-Kugellagereinheit besteht aus zwei integrierten Linearkugellagern sowie INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet dieses offene Linearkugellagereinheit aus. Diese winkeleinstellbare Linear-Kugellagereinheit besteht aus integriertenm Linearkugellager sowie INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Trag...
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen diese geschlossene Linearkugellagereinheit aus. Diese winkeleinstellbare Linear-Kugellagereinheit besteht aus integriertem Linearkugellager sowie INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt....
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen diese offene Linearkugellagereinheit aus. Diese Linear-Kugellagereinheit besteht aus integriertem Linearkugellager sowie INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausg...
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Dieser Wellenbock dient der Abstützung von Voll- und Hohlwellen mit niedriger Lage und deren Fixierung an den Wellenenden. Die Befestigung der Welle und des Wellenbocks ist durch Gewinde- und Durchgangsbohrung möglich.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Dieser verstiftbare Wellenbock dient der Abstützung von Voll- und Hohlwellen und deren Fixierung an den Wellenenden. Die Befestigung der Welle und des Wellenbocks ist durch Gewinde- und Durchgangsbohrung möglich.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Dieser bauraumsparende Wellenbock dient der Abstützung von Voll- und Hohlwellen und deren Fixierung an den Wellenenden. Die Befestigung der Welle und des Wellenbocks ist durch Durchgangsbohrung möglich.
Schaeffler | Laufrollenführungen
Profil-Laufrolle LFR ist ein zweireihiges Schrägkugellager, besteht aus profiliertem Außenring mit gotischer Laufrille und wird zur Führung von Laufwagen eingesetzt.
Schaeffler | Riemen Montageprodukte
Linienlaser zum Ausrichten von Riemen- und Kettenantrieben, auch für horizontal und vertikal montierte Scheiben geeignet. Messgerät SMARTY2 und die magnetischen Zielmarke werden an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad angebracht.
Schaeffler | Riemen Montageprodukte
Digitale und magnetisch haftende Zielmarke für Linienlaser LASER-SMARTY2, zeigt exakte Werte des Parallelversatz und der Fehlwinkel auf dem Display an. Diese Zielmarke eignet sich zur Erstellung eines Prüfprotokolls. Zielmarke wird an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad...
Schaeffler | Riemen Montageprodukte
Optische und magnetisch haftende Zielmarke für Linienlaser LASER-SMARTY2. Zielmarke wird an der Seite der Riemenscheibe oder am Kettenrad angebracht.
Schaeffler | Kettenspannsysteme
Kettenspannräder dienen der Kettenführung bzw. Umlenkung und sind eine Kombination aus Kettenradscheibe (verzahnt nach ISO 606 BS/ANSI) und Rillenkugellager mit beidseitig verlängerten Innenringen.
Schaeffler | Kettenspannsysteme
Kettenspannräder dienen der Kettenführung bzw. Umlenkung und sind eine Kombination aus Kettenradscheibe (verzahnt nach ISO 606 BS/DIN 8187) und Kugellager.
Höchste Qualität, hervorragende Innovationen und neueste Technologien zeichnen die Schaeffler-Gruppe aus und tragen zum kontinuierlichen Erfolg bei. Dabei umfasst das Portfolio eine Vielzahl an Wälz- und Gleitlagerlösungen für Anwendungen in der Industrie, aber auch Komponenten für Fahrwerke, Motoren und Getriebe. Bei Haberkorn profitieren Sie von einer hohen Lagerverfügbarkeit bei Wälz- und Gleitlagern – entdecken Sie Rollenlager, Kugellager, Nagellager und vieles mehr.
Der weltweit führende Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler zählt mit seinen Produkten der Marken FAG und INA zu den Marktführern im Bereich Wälzlager und Lineartechnik. Herausragende Technologie, höchste Qualität und hervorragende Innovationskraft in Produktentwicklung und Services zeichnen Schaeffler aus – Anforderungen, die wir als Haberkorn an unsere Top-Partner stellen, um für unsere Kunden der verlässlichste Partner zu sein.
Im Haberkorn Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Maschinenelementen von Schaeffler: vom Pendel- und Kegelrollenlager über Rillenkugellager bis hin zu Instandhaltungsprodukten für Wälzlager. Da ist für jeden Anwendungsfall das passende Produkt dabei.
Haberkorn ist autorisierter Vertriebspartner von Schaeffler. Haberkorns jahrelange Zusammenarbeit mit Schaeffler wurde 2019 mit dem neuen Zertifikat „Certified by Schaeffler“ erneut bestätigt.
Mehr über die Zusammenarbeit von Schaeffler und Haberkorn erfahren Sie in unserer Broschüre.
Haberkorn hat über ca. 12.000 Standard-Artikel von Schaeffler im Sortiment – Rillenkugellager, Pendelrollenlager, Kegelrollenlager, Nadellager, Stütz- und Kurvenrollen, Lineartechnik und Produkte zur Montage und Wartung in der Instandhaltung bilden dabei die große Sortimentsbreite ab.
Damit Sie bei der großen Auswahl an Produkten auch das passende finden, können Sie bei Wälzlagern die vereinfachte Suche nach verschiedenen Werksbezeichnungen verwenden. Durch die scharf eingestellte Suche finden Sie direkte Treffer bei der Suche nach Werksnummern, selbst wenn diese nicht zu 100 % korrekt eingegeben werden. Auch ähnliche Ergebnisse werden selbstverständlich angezeigt.
Die Anforderungen an Wälzlager steigen kontinuierlich. Aus diesem Grund entwickelt Schaeffler seine Produkte laufend weiter. Besonders herausragende Leistung der Produkte wird von Schaeffler mit dem „X-life“-Siegel sichtbar gemacht. Trägt ein Wälzlager der Marken INA und FAG den Namen X-life, bedeutet das, dass es sich um ein besonders leistungsfähiges Produkt handelt.
Die X-life-Wälzlager überzeugen durch x-fach längere Lebensdauer, x-fach höhere Belastbarkeit, x-fach bessere Bauraumnutzung und weisen eine um bis zu 15 Prozent höhere dynamische Tragzahl auf als diverse Vorgängermodelle.
Die Gebrauchsdauer ist bei gleichbleibenden Bedingungen erheblich länger. So können Wartungsintervalle verlängert und Maschinenstillstandszeiten reduziert werden.
Bei vergleichbaren Bedingungen – also im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer – können X-life-Lager deutlich höher belastet werden.
Bei gleichbleibender Lebensdauer und Belastung ermöglichen X-life-Lager eine Leistungsverdichtung und erlauben Bauraumoptimierung und Gewichtsreduktion. Verwenden Sie kleinere Lager bei gleicher Leistung; das spart Bauraum und Gewicht. Dadurch sind X-life-Lager ideal geeignet für Anwendungen, bei denen höchste Belastungen auftreten und maximale Lebensdauer bei kleinstem Platzbedarf gefordert ist.
X-life-Produkte erkennen Sie ganz einfach am Nachsetzzeichen „XL“ in der Schaeffler-Werksnummer. Auch im Haberkorn Online-Shop finden Sie diese Info: Filtern Sie einfach in der Spalte Werksnummer auf „XL“.
Schaeffler steckt viel Energie in Forschung und Entwicklung. Aber auch Kundenwünsche und -bedürfnisse werden fortlaufend miteinbezogen, um so die Weiterentwicklung der Produkte zu fördern. Dadurch sind unter anderem die X-life-Produkte entstanden.
Moderne Maschinen und neueste Fertigungstechniken erweitern die Möglichkeiten zusätzliche. So kann beispielsweise die Geometrie derart adaptiert werden, dass über die gesamte Kontaktfläche zwischen Wälzkörper und Laufbahn eine bessere und gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird. Das ist nur ein Beispiel für die vielen Verbesserungen, die durch neue und verbesserte Maschinen und Technik möglich wurden.
Nicht immer müssen alte Wälzlager ausgetauscht und neu gekauft werden. Durch eine fachmännische und qualitativ hochwertige Aufbereitung der Wälzlager kann ein neuwertiger Zustand erreicht werden. Durch die Zusammenarbeit von Haberkorn und Schaeffler können wir Ihnen diesen Service anbieten. Mehr über diese Dienstleistung erfahren Sie auf unserer Website zum Thema „Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern“.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Nicht nur Luxusmarken werden gefälscht, auch bei Maschinenelementen kommt es immer häufiger zu Fälschungsfällen. Durch die oft schlechte Qualität der Plagiate drohen Gefahren für Mensch und Maschine wie Sicherheitsprobleme, Produktionsausfälle, hohe Folge- und Instandhaltungskosten sowie ein Imageverlust durch mangelhafte Qualität.
Das Erkennen einer Fälschung kann sich oftmals zur Herausforderung entwickeln. Nicht immer kann eine Fälschung am niedrigeren Preis erkannt werden. Geht das gefälschte Wälzlager durch mehrere Hände, so kann der Preis dem des Originals gleichen und man erhält für den gleichen Preis schlechtere Qualität – und das ist von Kundinnen und Kunden oft nur schwer erkennbar.
Sollten Sie den Verdacht haben, dass ein gefälschtes INA- oder FAG-Wälzlager vorliegt, können Sie wie folgt vorgehen:
Kontaktieren Sie Schaeffler via E-Mail: piraterie@schaeffler.com, und senden Sie ein Bild der Verpackung und des Lagers. Die Details wie Etikett und Beschriftung des Lagers sollten gut lesbar sein (zusätzlich sollte ein Übersichtsbild mitgeschickt werden).
Schaeffler kümmert sich umgehend um Ihren Verdachtsfall und fordert möglicherweise das Lager bei Ihnen an.
Bestätigt sich die Fälschung, werden Sie informiert und weitere Schritte werden gemeinsam besprochen.
Um das Problem von Fälschungen am Markt zu verringern, hat Schaeffler schon seit 2004 eine zentrale Stelle zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie eingerichtet. Bereits mehrere tausend Fälle wurden vom Schaeffler-Brand-Protection-Team aufgedeckt, womit die Strategie zur Verfolgung von Markenrechtsverletzungen fortlaufend verbessert werden konnte.
Kaufen Sie ausschließlich über offizielle Vertriebspartner.
Folgen Sie den Empfehlungen der World Bearing Association (WBA).
Achten Sie auf Erkennungsmerkmale der Hersteller auf den Originalprodukten (zur Identifikation hat Schaeffler einen Data-Matrix-Code auf der Originalverpackung oder auch teilweise auf Wälzlagern hinzugefügt).
Prüfen Sie Ihre Wälzlager mit der OriginCheck App auf Echtheit .
Um die Echtheit Ihrer INA- und FAG-Produkte auch selbst prüfen zu können, hat Schaeffler die OriginCheck App entwickelt.
Die App ermöglicht Ihnen im Falle einer Fälschung, weitere Schritte einzuleiten. Hierzu müssen Sie nur den DataMatrix-Code, der auf allen Lagern oder Lagerverpackungen von Schaeffler zu finden ist, scannen und schon haben wir die Authentizität überprüft und Sie erhalten ein sofortiges Ergebnis.
Um sich vor Fälschungen zu schützen, sollten Sie auf Nummer sicher gehen und Ihre Originalware bei einem autorisierten Vertriebspartner von Schaeffler, wie es Haberkorn ist, kaufen.
Immer auf dem Laufenden mit neuen Trends, Innovationen und praktischem Wissen. Bei Haberkorn finden Sie fortlaufend Schulungen im Bereich Wälzlager. Neben theoretischem Wissen wird dabei auch großer Wert auf Praxis gelegt.
Als Österreichs größter Schaeffler-Händler arbeitet Haberkorn eng mit dem Wälzlagerhersteller zusammen – so können wir Ihnen in unseren Schulungen immer die neuesten Entwicklungen und Trends aus dem Bereich Wälzlager präsentieren. Erfahren Sie mehr über das Schulungsangebot über Wälzlager auf unserer Website.
Um einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten, achtet Schaeffler auf eine ressourcenschonende und nachhaltige Produktion, setzt klimafreundliche Materialien ein und entwickelt innovative, nachhaltige Produkte. Als Mitglied des UN Global Compact steht das Unternehmen außerdem für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und leistet auf freiwilliger Basis einen Beitrag zur Erreichung der SDGs (Sustainable Development Goals) sowie der Ziele des Pariser Klimaabkommens und hat sich selbst strenge Klimaziele gesetzt. So will der Hersteller bis zum Jahr 2040 entlang der gesamten Lieferkette klimaneutral wirtschaften und bereits bis zum Jahr 2030 den Produktionsprozess klimaneutral abwickeln. Der Hersteller möchte außerdem bis zum Jahr 2030 90 % seiner direkt und 25 % seiner indirekt verursachten Treibhausgasemissionen (in Vergleich zu 2019) reduzieren. Diese Klimaziele sind wissenschaftsbasiert und validiert durch die „Science Based Targets Initiative“ (SBTi). Dass Schaeffler bereits jetzt nachhaltig handelt, zeigt die 2022 erhaltene EcoVadis-Platin-Bewertung für die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems. Das Unternehmen erzielt dabei 76 von 100 Punkten und platziert sich damit im besten Prozent. Außerdem findet sich Schaeffler auf der A-Liste des CDP-Ratings 2022 wieder, das die Leistungen von Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit analysiert, bewertet und auszeichnet. Bei diesem Rating hat Schaeffler sowohl im Bereich Klima als auch im Bereich Wasser die Bewertung „A“ erhalten.
Neben der Umwelt umfasst Nachhaltigkeit für Schaeffler auch soziales Engagement. Das Unternehmen unterstützt gemeinnützige Organisationen, investiert in soziale Projekte und sorgt sich um das Wohlergehen der Mitarbeitenden.
Alle Nachhaltigkeitsaktivitäten und -ziele des Herstellers Schaeffler stehen in Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen sowie der Unternehmensstrategie von Haberkorn – das spricht für eine starke Zusammenarbeit!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!