Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Einseitig klebendes Dichtband von der Rolle zur Abdichtung von Perforationen (Nageldichtung) unter Konterlattungen, speziell auf unebenen, alten Holzschalungen geeignet.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Einseitig klebendes VPE-Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen oder zur Abdichtung von Nagelstellen.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Dauerelastischer Kartuschenkleber für den luftdichten Anschluss von Luft- und Dampfsperren auf Mauerwerk, Holz oder anderen Untergründen.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung, auch zum Verkleben und Verbinden von Mauerwerkssperren.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Für die Herstellung einer homogenen Verschweißung der Längs- und Querstöße im Überlappungsbereich.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Zum einfachen Abdichten von Rohrdurchführungen an Steildächern.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Flexible Abdichtungen für alle Außenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen. Speziell von regensicheren oder wasserdichten Unterdächern geeignet.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Alu-Dichtband für Reparaturen an Dichtungsblechen wie Regenrinnen und kleine Risse in Gitterfolien. Auch als Abschluss bei Abdichtungen geeignet.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Vorkomprimiertes, acrylgetränktes Weichschaum-Dichtband zur Abdichtung von Anschlussfugen und Dampfsperren an aufgehenden Bauteilen, sowie an geputzten Untergründen in Verbindung mit Anpressleisten.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Abdicht- und Klebeband mit kaltverschweißendem Butyl-Kautschukkleber und hochdehnfähigem PE-Film für schwierige Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Stark klebendes, alterungsbeständiges Klebeband für den universellen Reparatur-Einsatz aller Unterdeck-, Unterspannbahnen, Luft- und Dampfsperren im Innen- und Außenbereich.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Stark klebendes, alterungsbeständiges Klebeband, speziell für den Einsatz bei offenen Fassadenfugen, zum Verkleben von Überlappungen, Risse, Durchdringungen und schwierigen Details.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Einseitig verstärktes Klebeband zum Verkleben von Luft- und Dampfsperren auf bedruckter Seite. Speziell zur luftdichten Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen aller Folien im innenbereich.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich, speziell für die Verklebung von Folienüberlappungen auf der Rauminnenseite geeignet.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Reißfestes Aluminiumklebeband für Verklebungen von und Reparaturen von Überlappungen.
Dörken | Dichtbänder, Montagematerial
Klebeband zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien und Bauteile, geputzte Untergründe oder Holzwerkstoffplatten. Eine Alternative zu Kartuschen-Klebstoffen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Alle Bahnen mit dem Zusatz „PLUS“ haben integrierte Klebezonen in der Überdeckung. Das Produkt DELTA®-FASSADE COLOR ist immer mit einem Selbstkleberand versehen. Für Fassaden mit geschlossenen Fugen kann das komplette DELTA®-Klebeprogramm verwendet werden. Für Fassaden mit offenen Fugen gibt es spezielle UV-beständige Klebebänder wie DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 und DELTA® FAS BAND CLEAR.
Damit Dampfbremsen und Dampfsperren Bauschäden durch Wasserdampfkonvektion verhindern können, müssen nicht nur die verwendeten Bahnen luftdicht sein, sondern auch die Verarbeitung der Luft- und Dampfbremsen oder Dampfsperren ist von entscheidender Bedeutung. So müssen z. B. die Überdeckungen verklebt und Anschlüsse an andere luftdichte Bauteile fachgerecht abgedichtet werden. Diese Arbeiten sind äußerst wichtig und müssen sorgfältig und fachgerecht mit den geeigneten DELTA®-Klebesystemen ausgeführt werden. Zu beachten ist: Der Tauwasserausfall durch mangelhafte Luftdichtheit kann um das 1000-Fache höher liegen als bei Wasserdampfdiffusion.
Klebemittel müssen u. a. auf die jeweiligen Materialeigenschaften, die Untergrundbeschaffenheit und andere Nutzungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) abgestimmt sein. So werden Klebebänder wie z. B. das DELTA®-MULTI BAND zur Verklebung von glatten Untergründen wie Folien, OSB-Platten, gehobeltem Holz usw. verwendet. Kartuschenklebstoffe wie z. B. DELTA®-TIXX und DELTA®-THAN erlauben deutlich dickere Klebemittelaufträge und eignen sich eher für raue Untergründe, z. B. raues Holz oder mineralische Untergründe. Andere Klebemittel wie das DELTA®-FLEXX BAND F 100 sind hoch dehnbar, bauen kaum Rückstellkräfte auf und eignen sich dadurch besonders für spezielle Anwendungen wie das Abkleben von Ecken.
Für größere Flächen der Luftdichtheit sollten nur Materialien verwendet werden, deren flächenbezogene Luftdurchlässigkeit nicht höher als 0,1 m³/(m²h) ist. Holzweichfaserplatten liegen deutlich über diesem Wert und können somit nicht als ausreichend luftdicht bezeichnet werden. Wenn eine Luftdichtheitschicht erstellt werden muss, sollten hierfür geeignete Luftbremsen, Dampfbremsen bzw. Dampfsperren oder Holzwerkstoffplatten (OSB, Spanplatten, MDF usw.) verwendet werden.
Die Lagerfähigkeit eines Klebstoffes hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ob er lösungsmittelhaltig ist, wie er verpackt wird, um welche Art von Klebstoff es sich handelt, ob er aus einer oder zwei Komponenten besteht usw. Das Wichtigste ist aber die Lagerung: kühl und trocken, am besten vor UV-Einstrahlung geschützt, z. B. in der Verpackung. Klebemassen oder flüssige Klebstoffe sollten innerhalb von ein bis zwei Jahren verarbeitet werden, was von der Flüchtigkeit der Lösungsmittel abhängig ist. Klebebänder z. B. mit hochwertigen Acrylatklebstoffen sind viele Jahre haltbar. Die Angaben und Hinweise der Hersteller sollten hierbei beachtet werden. Im Zweifelsfall gilt es, einen Klebeversuch zu machen. Haben sich Konsistenz und Textur nicht verändert und klebt der Klebstoff noch, kann er in der Regel bedenkenlos verarbeitet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!