Um die Sicherheit auf der Baustelle zu erhöhen, eignen sich z. B. Absperrbänder zur gut sichtbaren Warnung vor potenziellen Gefahren und möglichen Unfallrisiken. Sie sind flexibel einsetzbar und auf Anfrage in unterschiedlichen Farben und mit individuellem Logo-Aufdruck erhältlich. Mit Absperrketten können Fußgängerbereiche, Parkplätze oder Sicherheitszonen abgegrenzt werden. Mehr in unserem Ratgeber
Absperrbänder, Absperrketten, Markierungsbänder
Transparenter Warnbandspender mit eingebautem Messer zum schnellen und bequemen Abrollen bzw. Spannen des Absperrbands.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Um auch Absperrbänder als Werbefläche zu nutzen, können diese individualisiert und mit einem Logo oder sonstigem Aufdruck versehen werden. Haberkorn bietet diesen Service. Dafür brauchen wir Ihr Logo sowie die benötigte Stückanzahl.
Das typische Absperrband ist rot-weiß. Gelb-schwarze Absperrbänder kommen ebenfalls häufig zum Einsatz. Die Flatterbänder sind auf Anfrage in vielen anderen Farben erhältlich – diese sind jedoch für den professionellen Gebrauch auf Baustellen üblicherweise nicht relevant.
Ja, Absperrbänder sind auch fadenverstärkt erhältlich. Durch die eingearbeiteten Nylonfäden wird das Flatterband extrem reißfest und bekommt eine gewisse Steifigkeit.
Absperrketten können entweder mit einem Schraubglied oder einem Verbindungsglied erweitert werden.
Absperrketten gibt es aus Polyethylen und in Stahl verzinkt (kunststoffbeschichtet).
Absperrketten werden vor allem in Verbindung mit Absperrpfosten eingesetzt. Sie dienen dem Abgrenzen von Fußgängerzonen, Parkplätzen und vielem mehr.
Die Kettenglieder im Haberkorn Online-Shop können für 6- bis 8-mm-Ketten verwendet werden.
Absperrbänder kommen häufig auf Baustellen, aber auch in der Industrie immer wieder zum Einsatz. Mithilfe von praktischen Warnbandspendern können sie schnell und unkompliziert angebracht werden und kennzeichnen Gefahrenbereiche, Unfallrisiken oder Zutrittsverbote. Je nach Anwendungsfall kommen Absperrbänder – auch Flatterbänder oder Trassierbänder genannt – in unterschiedlichen Farben zum Einsatz.
Zur Abgrenzung von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen im öffentlichen Bereich oder in Firmenbereichen werden auch Absperrketten verwendet. Dank der simplen Anwendung von Absperrketten können auch große Flächen problemlos vor unbefugtem Zutritt geschützt werden. Die Gliederketten in Rot-Weiß – je nach Bedarfsfall aus Polyethylen, Kunststoff oder verzinktem Stahl – weisen vor allem durch ihre farblichen Kontraste wirkungsvoll auf Absperrungen hin.
Selbstklebende Markierungsbänder machen auf den ersten Blick auf Gefahrenstellen wie Regale, Pfosten, Rohre oder Kanten aufmerksam. Ihr Vorteil: Sie können sehr schnell angebracht werden.
Absperrbänder werden für die Markierung von temporären Gefahrenstellen verwendet. Da herkömmliches Absperrband meist nicht reflektierend ist, ist es primär für die Kennzeichnung oder optische Führung bei Tageslicht geeignet.
Absperrbänder dienen zur Markierung und Kennzeichnung und sind daher nicht als wirksame Absperrung oder Absturzsicherung zulässig. Je nach Anwendungsfall sind hierfür geeignete Zäune, Gitter und zusätzliche Faltsignale oder Warnsignale notwendig.
Absperrbänder gibt es in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen. Das klassische Folienabsperrband, auch Flatterband genannt, ist im Normalfall aus Kunststoff und zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit aus. Fadenverstärkte Absperrbänder sind noch reißfester und dadurch ideal für längerfristige Einsätze geeignet.
Eine Alternative zu Folienabsperrbändern sind Warnklebebänder. Sie können direkt an den zu markierenden Gegenständen oder Flächen angebracht werden. Um beispielsweise Absätze oder Stufen am Boden zu markieren, eignet sich auch Anti-Rutsch-Klebeband in den entsprechenden Warnfarben.
Absperrbänder kommen ganz klassisch in den Farben Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz zum Einsatz. Je nach Anwendungsfall ist es wichtig, die richtige Farbkombination zu verwenden, um Hindernisse oder Gefahren sachgerecht zu kennzeichnen.
Absperrband rot-weiß gestreift
Rot-weiß gestreifte Absperrbänder werden für temporäre Einsätze verwendet. Sie kennzeichnen zeitlich begrenzte Absperrungen oder Zutrittsbeschränkungen (z. B. Bauarbeiten, abgestellte Paletten, frisch bepflanzte Grünflächen etc.).
Achtung: Absperrbänder dürfen nicht zur Absicherung der kompletten Baustelle verwendet werden. Baustellen müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit Absperrungen und Markierungen ausgestattet werden. Mehr dazu erfahren Sie unter „Gesetzliche Regelungen und Vorschriften“.
Absperrband gelb-schwarz gestreift
Gelb-schwarz gestreifte Absperrbänder werden für permanente Einsätze verwendet. Sie kennzeichnen dauerhafte Hindernisse und Gefahrenstellen. Gelb-schwarze Warnbänder werden meist innerbetrieblich angewendet und können auf spitze Kanten oder Stolperfallen hinweisen (z. B. im Lager, in Werkstattbereichen oder bei Warenannahmestellen).
Absperrband mit Firmenlogo
Auf Wunsch können Absperrbänder auch mit einem Firmennamen oder mit dem individuellen Kundenlogo produziert werden. Fragen Sie für weitere Informationen Ihren Haberkorn Kundenberater.
Um in allen Situationen größtmögliche Sicherheit gewährleisten zu können, regeln rechtliche Bestimmungen, wie Absicherungen auf Baustellen genau auszusehen haben. Absperrbänder eignen sich zur Markierung von Gefahrenbereichen, aber nicht für die sichere Absperrung von Baustellen. Es gibt eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die beachtet werden müssen:
ÖNORM
StGB – Unterlassung einer behördlichen Verpflichtung
Für schnelles und bequemes Abrollen und Spannen des Absperrbands eignen sich Warnbandspender. Diese sind mit einem eingebauten Messer ausgestattet, womit das Absperrband schnell und einfach durchtrennt werden kann.
Um Absperrbänder sicher und anhaltend zu befestigen, können diverse Pfosten zum Einsatz kommen. Wichtig ist dabei, dass das Flatterband gut gespannt wird, um die gewünschte Signalwirkung zu erreichen und gute Sichtbarkeit zu gewährleisten.
Durch das Anbringen von Warnschildern kann die Aufmerksamkeit für markierte Gefahrenquellen zusätzlich verstärkt werden.
Die M-Ferro-Signal-Gliederkette ist aus feuerverzinktem Stahl und ist optimal für höhere Belastungen, wenn die MNK-Nylon-Güterkette nicht mehr ausreicht. Die Ketten sind mit hochwetterfestem Kunststoff beschichtet und haben durch die Farben Rot und Weiß eine ausgezeichnete Warnwirkung. Alle Kettenglieder sind geschweißt. Zudem sind die Ketten belastungsgeprüft und weisen durch Synergismen einen hohen Korrosionsschutz auf.
Die M-POLY-Sichtkette aus Polyethylen hat durch die Verkehrsfarben eine optimale Signalwirkung. Diese Kette ist nicht auf Belastung geprüft, deshalb sollte sie nur verwendet werden, wenn es auf die Sichtbarkeit ankommt.
Die Gliederkette aus Kunststoff kann ebenfalls zum Absperren von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen verwendet werden. Durch die Verkehrsfarben Rot und Weiß hat sie eine ausgezeichnete Signalwirkung.
Mit sogenannten Schraubgliedern oder Rapidgliedern können Kettenglieder schnell zusammengeschlossen werden. In unserem Sortiment finden Sie auch das Ketten-Notglied aus Polyethylen. Mit diesem können zwei Ketten mühelos miteinander verbunden werden.
Eine weitere Möglichkeit, Flächen zu schützen oder abzugrenzen, bieten Markierungsbänder. Ihr klarer Vorteil: Sie sind selbstklebend und eignen sich dadurch zum raschen und einfachen Markieren von Gefahrenstellen wie Regalen, Pfosten oder Kanten. Die Warnmarkierungsbänder von Haberkorn können wahlweise in Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz bestellt werden. Hier gilt: Rot-weiß wird für temporäre, gelb-schwarz für dauerhafte Markierungen verwendet.
Leitungswarnbänder werden eingesetzt zur Vorbeugung von Beschädigungen an Gas-, Strom- oder Wasserversorgungsleitungen sowie Rohren im Erdreich. Die aufgedruckten Texte – wählbar sind „Achtung Starkstromkabel“, „Achtung Fernwärmeleitung“ und „Achtung Wasserleitung“ – informieren auf einen Blick.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!