Absperrgitter aus Kunststoff oder Metall sind stabil und standfest. Sie dienen auf Baustellen als Absperrung bzw. Absturzsicherung bei Gefahrenstellen wie Aufgrabungen und Schächten oder als Verkehrsführung bei Straßenarbeiten oder Straßensperren und gewährleisten so größtmögliche Sicherheit im Baustellenbereich. Mehr in unserem Ratgeber
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Demogitter werden vor allem für die schnelle und einfache Absperrung von Baustellen eingesetzt. Für Werbezwecke und um die Produkte vor Diebstahl zu schützen, kann auch ein individuelles Logo angebracht werden. Das Logo befindet sich auf einer farbigen Kennzeichnungsplatte und diese ist auf dem Demogitter montiert.
Es gibt folgende Folientypen:
RA 1 (Typ I)
Es handelt sich um eine Folie mit Aufbau A, also mit eingebundenen Mikroglasperlen, und einem Rückstrahlwert von 60 cd/lx m², entsprechend DIN 67520 Teil 2 und DIN 6171 Teil 1. Sie ist vergleichbar mit der alten Reflexionsklasse Typ I und kommt vorwiegend für Absperrgitter und Verkehrsbeschilderungen für den ruhenden Verkehr in Frage.
RA 2 (Typ II)
Hierbei handelt es sich um eine Folie mit Aufbau C, also mit Mikroprismen, und einem Rückstrahlwert von 180 cd/lx m², entsprechend DIN 67520 Teil 4, PAS 1060 und DIN 6171 Teil 1. Sie entspricht der alten Reflexionsklasse Typ II. RA 2 ist eine qualitativ hochwertige, langlebige Folie mit widerstandsfähiger Oberfläche und höherer Leuchtdichte für bessere Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.
Transportgestelle und Lagergestelle sind ideal für sperrige Gegenstände wie Absperrgitter und Leitbaken, die sehr oft von einer Baustelle zur nächsten transportiert werden müssen. Sie halten Ordnung, sparen Platz und schützen die Produkte beim Transport vor Schäden. Haberkorn bietet Transportgestelle für Absturzsicherungen, Demogitter und Leitbaken.
bis zu 100 Leitbaken (40 x 40 mm) oder 60 Leitbaken (60 x 60 mm)
bis zu 20 Absturzsicherungen (1,6/2,0 m)
bis zu 20 Demogitter
Absperrgitter sind auf Baustellen häufig unabdingbar und werden oft sehr schnell gebraucht. Aus diesem Grund bieten wir eine große Verfügbarkeit ab Lager und dadurch kurze Lieferzeiten. Auch individuelle Kundenlösungen sind möglich. Für optimalen Halt und Stabilität führen wir zu unseren Absperrgittern auch die passenden Fußplatten. Unsere Schrankenzäune, Demogitter und Schachtschutzgitter für die Baustellen- und Verkehrssicherung entsprechen den Normen, Gesetzen und Vorschriften, sind mobil, an jeder Stelle einsetzbar und können bei Änderungen unkompliziert angepasst werden. Die richtige und vorschriftsgemäße Anwendung ist jedenfalls zu beachten.
Absperrgitter müssen standsicher sein und den Einwirkungen von Wind und Schnee widerstehen – das Material muss witterungsbeständig sein. Werden Absperrgitter als optische Verkehrsführung verwendet, müssen die Sichtflächen mit retroreflektierender Folie ausgestattet sein.
Die Farben und Rückstrahlwerte haben der Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO) zu entsprechen. Bei Haberkorn erhalten Sie Absperrgitter auf Anfrage und ab bestimmten Bestellmengen in vielen unterschiedlichen Farben. Außerdem können bei der optischen Verkehrsführung durch Absperrgitter auch Warnleuchten zum Einsatz kommen.
Dienen die Absperrgitter auch als Absturzsicherung für Personen, so sind die Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) jedenfalls einzuhalten. Neben der Standsicherheit, die durch passende Stellfüße erreicht wird, sind auch andere Parameter wie die Absturzhöhe bzw. Tiefe der Gefahrenstelle, der Abstand zur Absturzkante sowie erforderliche Ergänzungen z. B. durch Warnleuchten zu beachten. Die Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) besagt unter anderem, dass Abschrankungen für Fußgänger entlang von Gräben, Schächten und anderen Vertiefungen mit Absturzgefahr bzw. Stolpergefahr eine Mindesthöhe von 1 m über dem Niveau der Gehfläche aufzuweisen haben und allseitig und lückenlos vorzunehmen sind. Der vorgeschriebene Mindestabstand beträgt 15 cm in Längsrichtung und 30 cm bei Querabsperrungen. Die Fußwehr bzw. Tastleiste muss mindestens 12 cm hoch sein. Damit Absperrgitter von sehbehinderten Menschen frühzeitig mit dem Stock ertastet werden können, darf diese aber auch nicht zu hoch sein. Die ÖNORM V 2104 behandelt die Anforderungen für blinden- und sehbehindertengerechte Baustellenabsicherung.
Für die Absperrung von Schachtzugängen sind spezielle Schachtabsperrungen erhältlich. Sie verfügen über einen klappbaren Rahmen sowie Absperrschranke und Tastleiste. Sie sollten im Sinne der Stabilität immer mit Fußplatten aufgestellt werden.
Alle Absperrgitter in unserem Sortiment entsprechen den gültigen Richtlinien.
Absperrungen durch Absperrbänder oder Kunststoff-Signal-Bauzäune sind für die Absperrung von Gefahrenstellen sowie Absperrungen im Straßenverkehr nicht zulässig!
Absperrgitter aus Metall, auch Mannheimer Gitter oder Mannesmanngitter genannt, dienen vor allem als Personenleitsystem bei Großveranstaltungen. Als Absperrung von Gefahrenstellen auf Baustellen sind sie nur bedingt geeignet. Sie verfügen zwar konstruktiv bereits über Aufstellfüße, wodurch keine schweren Bauzaunfüße bzw. Fußplatten benötigt werden, und sind sehr robust, jedoch überwiegen die konstruktiven Nachteile im Vergleich zu Schrankenzäunen, bei denen die erwähnten zusätzlichen Maßnahmen von Anfang an konstruktiv eingearbeitet sind bzw. leicht angebracht werden können. Aus diesem Grund wird die Absperrung von Gefahrenstellen mit Demogittern nicht empfohlen.
Mobile Absturzsicherungen aus Kunststoff, auch Schrankenzäune genannt, kombinieren die Absperrfunktion mit den vorgeschriebenen Erfordernissen für die Sicherung vor Absturz. Mit ihnen können also Gefahrenstellen abgesperrt und zusätzlich Personen vor Absturz geschützt werden, während mit Bauzäunen bzw. Demogittern nur eine Absperrung ohne zusätzliche Absturzsicherung möglich ist. Dank der kompakten Bauform und der bereits eingebauten Blindentastleisten sind sie einfach und bequem im Einsatz. Absperrgitter aus Kunststoff finden besonders häufig im Tiefbau und bei Abrissarbeiten, aber auch zur Verkehrsabsicherung bei Straßenarbeiten Verwendung. Sie werden als mobile Absturzsicherung oder Fahrbahnabsperrung eingesetzt. Bei diesen Anwendungen ist die Sichtbarkeit ein wichtiges Thema, deshalb sind Schrankengitter mit einer hochreflektierenden Folie (Typ 1) ausgestattet, die sowohl am Tag als auch in der Nacht für eine gute Erkennbarkeit sorgt. Im Gegensatz zu Absperrgittern aus Metall haben die Varianten aus Kunststoff ein geringeres Gewicht und sind damit leichter zu transportieren.
Wie bereits erwähnt müssen Absperrgitter standsicher aufgestellt werden – nämlich so, dass sie einer anprallenden Person sowie Wind- und Wetterverhältnissen standhalten und damit einen sicheren Schutz vor Absturz bzw. anderen Gefahren bieten. Dafür sind die passenden TL-geprüften Fußplatten unerlässlich. Die Füße für Absperrgitter sind aus Kunststoff gefertigt und wiegen 28 Kilogramm. Soll das Gewicht der Fußplatten und damit die Standsicherheit erhöht werden, so können auf die einzelnen Fußplatten noch zusätzliche Fußplatten aufgelegt werden. Diese müssen dann fachmännisch gesichert werden. Beim Aufstellen von Schrankenzäunen ist im Sinne der Stabilität darauf zu achten, dass die Fußplatten nicht längs, sondern quer zum Zaun stehen. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass Stolperfallen durch Absperrungen vermieden werden; Fußplatten sollen möglichst nicht in den Verkehrsraum ragen. Absperrgitter mit bereits montierten, drehbaren Füßen sind zwar noch bequemer in der Handhabung, da keine zusätzlichen Einzelteile nötig sind, jedoch in Bezug auf die Standfestigkeit nicht ausreichend.
Schrankenzäune verfügen über sogenannte Lampenadapter für Signalleuchten. Für noch mehr Sichtbarkeit und Sicherheit bei Dunkelheit oder schlechten Wetterverhältnissen können wahlweise Blitzleuchten oder LED-Leuchten auf den Absperrgittern montiert werden. So werden Gefahrenstellen noch deutlicher gekennzeichnet und dadurch schneller wahrgenommen sowie der Verkehrsfluss noch sicherer geregelt.
Um Ihre Absperrgitter platzsparend zu verstauen und einfach zu transportieren, bieten wir passende Transport- und Lagergestelle für Absperrgitter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!