Entdecken Sie unser Schuhzubehör und multiplizieren Sie damit den Tragekomfort: spezielle Socken, Schnürsenkel, Schuhpflege, Schuhhygiene, Einlegesohlen und vieles mehr. Hier werden Sie fündig, wenn Sie Produkte rund um Ihren Schuh suchen. Mehr in unserem Ratgeber
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Auswechselbare Gewichtsmodule durch die sich die Dämpfungseigenschaften des Schuhs für jeden Träger individuell optimieren lassen, so dass der Bewegungsapparat eine spürbare Entlastung erfährt.
Steitz Secura | Socken, Schuhzubehör
Bewährtes, einzigartiges Schalen-Mess-System zur schnellen, einfachen und zuverlässigen Auswahl der richtigen Größe Ihres Steitz Secura Sicherheitsschuhs in Länge und Weite.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Es ist notwendig, Besucherinnen und Besucher, die Produktions- oder Logistikbereiche betreten, zu schützen. Überziehschuhe werden einfach über den normalen Schuh angezogen und schützen so effektiv vor Zehenverletzungen. Je nach Modell bieten Überziehschuhe auch einen Durchtrittschutz.
Ein sehr guter Schuh kann mit den richtigen Socken optimal ergänzt werden. Der Feuchtigkeitstransport wird verbessert, zusätzliche Verstärkungen an Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne schützen zusätzlich. Das Material Polyamid ist atmungsaktiv und wird häufig für Sportkleidung verwendet. Außerdem ist es dehnbarer und elastischer als Polyester, dabei aber sehr robust und formbeständig.
Hochwertige Arbeitssocken helfen beim Abtransport von Schweiß, beeinflussen das Klima im Schuh positiv und verursachen keine Scheuerstellen am Fuß.
Einlagesohlen eines Sicherheitsschuhs sind von wesentlicher Bedeutung für das Wohlbefinden des Trägers. Sie tragen zur Fußhygiene bei und verlängern die Lebensdauer des Sicherheitsschuhs deutlich. Je nach Modell muss jedoch darauf geachtet werden, dass die richtigen Einlagesohlen verwendet werden, da sonst der Schuh nicht mehr zertifiziert ist.
Aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor Kälte werden in Berufsstiefeln und Sicherheitsstiefeln gerne Stiefelsocken bzw. Einziehsocken getragen.
Mit professionellen Imprägniersprays und Schuhcremen können Schuhe länger einsatzfähig sowie schmutz- und wasserabweisend gemacht werden.
Bei Berufsschuhen, die nach EN 20347, und bei Sicherheitsschuhen, die nach EN 20345 zertifiziert sind, dürfen ausschließlich Einlegesohlen verwenden werden, die vom Hersteller mit dem jeweiligen Schuh zertifiziert wurden. Hintergrund ist, dass der Hersteller aus der Haftung fällt, wenn ein zertifizierter Schuh durch eine nicht geeignete Einlegesohle verändert wird.
Sicherheitsüberschuhe sind geeignet, um Besuchern kurzfristigen Schutz zu bieten. Sicherheitsüberschuhe werden einfach über den Schuh gezogen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!