Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Weicher, ergonomisch geformter Ersatz-Stöpsel der nur teilweise im Gehörgang sitzt, passend für den Bügelgehörschutz.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Lebhafte Farben machen diesen PU-Einwegstöpsel gut sichtbar. Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich ohne unangenehmes Druckgefühl perfekt dem Gehörgang an. Die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel mit extrem guter Dämmung in Glockenform, verhindert ein Herausrutschen aus dem Gehörgang und lässt sich leichter einsetzen, angenehme Passform, besonders für lange Tragezeiten.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Komfort auch für kleinere Ohren. Gehörschutzstöpsel in T-Form, macht die Handhabung und das Tragen besonders einfach, Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Konisch geformter PU-Einwegstöpsel für leichtes Einsetzen/Entnehmen und einen sicheren Sitz im Ohrkanal.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Detektierbarer T-Form-Stöpsel aus Schaumstoff mit höchster Dämmung. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit FlexiFirm®-Stiel für einfache Handhabung, zwei Größen zur Wahl - für jeden Gehörgang die passende Größe. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden, die HearPack™-Aufbewahrungsdose schützt den Stöpsel für
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Detektierbar und wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit metallisiertem Band, für angenehmes längeres Tragen. Durch die blaue Farbe gut sichtbar und leicht auffindbar. Die HearPack Dose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar, speziell für verarbei...
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit abnehmbarem Band, für angenehmes längeres Tragen. Die HearPack Dose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar, vor allem dort, wo es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Vielseitiger Gehörschutzstöpsel-Spender für Wandbefestigung und mit Tischfuß, optisch sehr präsent, erinnert daran, Gehörschutz zu tragen. Gefüllt mit 400 Paar Bilsom-303-Gehörschutzstöpseln.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 400 (LS400), HL400-F und HL400-L.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 500 (LS500).
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 400 (LS400).
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 400 (LS400), HL400-F und HL400-L.
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 500 (LS500).
Honeywell Howard Leight | Gehörschutz
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 400 (LS400).
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Durch diverse Maschinen wie Stanzmaschinen, Sägen, Fräsen oder Baumaschinen entsteht die Gefahr von schädlichem Lärm. Die Messung des Lärmpegels muss daher regelmäßig durch eine zugelassene und geeignete Person oder Firma mit entsprechendem technischem Equipment erfolgen. Die Lärmmessung ist Teil der gesetzlich verpflichtenden Arbeitsplatzevaluierung. In der PSA-Verordnung finden Sie genauere Informationen.
Ab 80 dB Lärmbelastung muss der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern passenden Gehörschutz zur Verfügung stellen.
Ab 85 dB Lärmbelastung sind Mitarbeiter verpflichtet, Gehörschutz zu verwenden.
Der höchste Schallschutzwert wird mit Gehörschutzstöpseln erreicht. Ein Kapselgehörschutz ist wesentlich teurer und er muss gereinigt werden, wenn ihn mehrere Mitarbeiter verwenden. Gehörschutzstöpsel sind in der Regel Einwegprodukte, es werden täglich neu verwendet. Wesentlich ist aber vor allem die Trageakzeptanz der Anwender.
Lärm wird oft unterschätzt – dabei belegt Lärmschwerhörigkeit auf der Liste der Berufskrankheiten einen der vordersten Plätze. Dauerhafter Lärm oder starker Impulslärm können schon ab geringen Stärken schwerwiegende Folgen wie unheilbare Schwerhörigkeit oder Tinnitus nach sich ziehen. Durch die Verwendung von Kapselgehörschutz, Bügelgehörschutz oder Gehörschutzstöpseln können Schäden des Gehörs vermieden werden.
Lärm ist nicht nur lästig und belastend, sondern kann bereits bei niedrigen Lärmpegeln gravierende gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen.
Beeinträchtigung des Schlafs
Beeinträchtigung der Konzentration
Schwerhörigkeit
Tinnitus
Lärmschwerhörigkeit
soziale Isolation
An manchen Arbeitsplätzen lässt sich Lärm allerdings nicht vermeiden. Mit modernen Gehörschutz-Lösungen für unterschiedliche Arbeitssituationen können Krankheiten und Schäden des Gehörs jedoch einfach vermieden werden.
Zunächst gilt es, die Lärmbelastung am Arbeitsplatz zu ermitteln und auf das niedrigstmögliche Niveau zu senken. Erst dann kann ein passender Gehörschutz ausgewählt werden. Bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes sind zwei Punkte besonders wichtig: Einerseits muss der Gehörschutz an den jeweiligen Lärmpegel angepasst und andererseits für die Trägerin oder den Träger angenehm zu tragen sein.
Hier spielt der Dämmwert, auch SNR-Wert (Single Number Rating) genannt, eine wesentliche Rolle. Dieser Wert legt die durchschnittliche Schutzwirkung vor Lärm für den für das menschliche Gehör relevanten Frequenzbereich fest. So dämmt zum Beispiel Gehörschutz mit einem SNR-Wert von 35 dB eine Lärmbelastung von 100 dB auf 65 dB herunter. Der Gehörschutz sollte so ausgewählt werden, dass die Lärmbelastung auf ein unschädliches Niveau reduziert wird, jedoch Gefahrensignale wie bspw. Sirenen trotzdem noch gehört werden. Im Haberkorn Online-Shop ist Gehörschutz mit SNR-Werten von 14 bis 37 dB erhältlich.
Jeder Mensch hat unterschiedliche Vorlieben. Was der eine als angenehm zu tragen empfindet, ist für den nächsten unangenehm und belastend. Auf die individuellen Wünsche und Empfindungen sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber jedenfalls eingehen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Gehörschutz auch tatsächlich tragen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des für Ihre Anforderungen ideal geeigneten Gehörschutzes.
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten von Gehörschutz, die nach EN 352 genormt sind:
Gehörschutzstöpsel: Sie werden im Gehörgang getragen. Besonders empfehlenswert ist diese Variante, wenn der Gehörschutz durchgehend getragen werden muss. Außerdem sind Gehörschutzstöpsel gut geeignet bei erhöhten Temperaturen, Staubbelastung oder für Brillenträgerinnen und Brillenträger. Formbare Gehörschutzstöpsel passen sich dem Innenohrgang an, während konisch geformte Gehörschutzstöpsel leichtes Einsetzen und Entnehmen ermöglichen.
Bügelgehörschutz: Diese Art des Gehörschutzes wird ebenfalls im Gehörgang eingesetzt. Leichter Bügelgehörschutz wie der E-A-R™ Caboflex™ eignet sich besonders, wenn häufig zwischen ruhigen und lärmbelasteten Räumen gewechselt wird, da er ein leichtes Auf- und Absetzen ermöglicht. Wird er gerade nicht verwendet, kann man ihn sich einfach um den Hals hängen.
Kapselgehörschützer: Sie werden auf die Ohren gesetzt und umschließen beide Ohrmuscheln. Besonders dann, wenn der Gehörschutz immer wieder auf- und abgesetzt werden muss, ist diese Variante sehr praktisch.
Bei sehr hohen Lärmpegeln wird eine Kombination aus Gehörschutzstöpseln und Kapselgehörschutz empfohlen, wobei darauf zu achten ist, dass es zu keiner Überprotektion kommt.
Moderner, elektrischer Gehörschutz wie der Peltor™ EEP-100 EU von 3M lassen sich mittels Ein-Tasten-Funktion schnell und einfach umschalten – je nachdem, ob man sich in einer mehr oder weniger lärmbelasteten Umgebung aufhält.
Die österreichische PSA-Verordnung sieht in §11 vor, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Arbeitsprozesse und Arbeitsplätze so gestalten müssen, dass die Lärmentwicklung auf das geringste in der Praxis verantwortbare Niveau gesenkt wird. Lärmbereiche sind außerdem zu kennzeichnen und abzusperren.
Mit der Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG wurde ein nationales Recht auf der Grundlage der EU-Richtlinie 2003/10/EG „Lärm“ umgesetzt.
Diese Verordnung besagt, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber verpflichtet ist ab einer Lärmbelastung von 80 dB (Dezibel) einen Gehörschutz für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Ab einem Lärmpegel von 85 dB ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer verpflichtet, diesen zu tragen. Der Gehörschutz muss so ausgewählt sein, dass der am Ohr wirksame Schalldruckpegel den Expositionsgrenzwert von 85 dB nicht überschreitet.
Weitere relevante Normen sind:
EN 352-1: Gehörschützer; Kapselgehörschützer
EN 352-2: Gehörschützer; Gehörschutzstöpsel
EN 352-3: Gehörschützer; an Industrieschutzhelmen befestigte Kapselgehörschützer
EN 352-4: Gehörschützer; pegelabhängiger Kapselgehörschutz
EN 458: Gehörschützer; Empfehlung für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung Schutzwirkung
Jedes Ohr ist absolut individuell. Daraus resultiert eine sehr große Bandbreite an Gehörschutzprodukten. Speziell Gehörschutzstöpsel gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Ausführungen und Farben.
Für noch höhere Individualität und Trageakzeptanz drucken wir gerne Ihr Logo oder den Namen der Trägerin oder des Trägers auf den Gehörschutz. Für weitere Informationen zum Ablauf kontaktieren Sie gerne unsere Expertinnen und Experten oder Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!