Sicher Atmen in gefährlichen Umgebungen: Was Sie über Atemschutzsysteme wissen sollten. Mehr in unserem Ratgeber
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Zusatzgerät mit kontinuierlichem Luftstrom für Druckluftanschluss, ermöglicht den Wechsel zwischen Gebläse- und Druckluftversorgung. Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen. Besonders geeignet für schwere und langwierige Arbeite...
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Die Sundström Drucklufthaube SR 63 ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Druckluft-Schlauchgerät. Luftzufuhr durch angenehme Luftverteilung in der Haube, problemloses Ausatemventil. Die Drucklufthaube ist mit einem leichten Kopfgestell ausgestattet und kann ohne Schutzhelm g...
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Ersatzhaube ohne Regelventil.
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Zum Umwandeln der normalen Druckluft in reine Atemluft. Die Einheit besteht aus einem Regler, Vorabscheider und einem Hauptfilter – alles in einem abgeschlossenen Metallgehäuse. Der Filter kann auf den Boden gestellt oder an der Wand befestigt werden. Der Vorabscheider ist mit ei...
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Filtereinsatz für Druckluftfilterstationen SR 49, SR 79 und SR 99, zum Schutz vor partikelförmigen Verunreinigungen.
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Zum Anschluss von Sundström Atemschutzprodukten an ein betriebliches Druckluftsystem.
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Mit dieser Kupplung kann die Benutzer-Anzahl beim Druckluftfilter erhöht werden.
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Schweißschutzvisiereinheit mit Vorsatzscheibe und Schweißglas mit Tönung in Schutzstufe Nr. 10, zur Verwendung mit Helm SR 570. Bietet durch einfache Bedienung und einfach verstellbares Kopfgestell höchsten Komfort. Für die Verwendung in Kombination mit einem Atemschutzsystem kon...
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Robuster Helm mit hochklappbarem Schirm sowie Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Bietet einen komfortablen, sicheren Atem-, Augen- und Kopfschutz für den Träger. Kompatibel mit den Gebläse-Systemen SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und zudem mit dem Druckluftzusatz...
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Eine einfache Bedienung und ein einfach verstellbares Kopfgestell bieten höchsten Komfort. Verwendbar in Kombination mit einem Atemschutzsystem und kann mit unterschiedlichen Arten von Schweißfiltern ausgestattet werden. Augen, Kopf und Atemorgane werden geschützt. Passend für Ge...
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Geräumige Haube, schützt Kopf, Schultern, Rücken und Brust gegen Spritzer aller Art (flüssig oder fest) und ist für die Verwendung zusammen mit Sundström Halbmasken mit Filter bzw. Druckluftzusatz SR 307 oder zusammen mit SR-90 Airline vorgesehen. CE Kategorie 1, Gewicht 200 g.
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Leichtgewichts-Haube mit Schlauch, die Gesicht und Haar abdeckt, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 360 g.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Gebläse-Atemschutzgeräte führen über ein Gebläse gefilterte Luft in verschiedene Kopfteile oder Helme. Das System bietet eine hohe Mobilität.
Druckluft-Atemschutzgeräte führen dem Träger saubere Luft zu, die zum Beispiel von einem Hochdruckkompressor geliefert wird. Es können verschiedene Produkte an ein Druckluftsystem angeschlossen werden – zum Beispiel Hauben, Helme, Vollmasken, Halbmasken und lose sitzende Masken. Das System ermöglicht nur eingeschränkte Mobilität.
In gefährlich belasteten und rauen Umgebungen (heiß und staubig) besteht eine absolute Notwendigkeit, Gebläse- oder Druckluft-Atemschutzgeräte zu verwenden. Typische Tätigkeiten und Einsatzgebiete, wo Gebläse- und Druckluft-Atemschutzgeräte verwendet werden, sind Sandstrahlen, Schleiftätigkeiten, Zementwerke oder Tunnelbaustellen.
Einige dieser Produkte erfordern eine regelmäßige Überprüfung und Wartung, damit eine optimale Funktion und der Schutz des Trägers gewährleistet werden können. Mangelnde Wartung kann zudem die Lebensdauer der Ausrüstung verkürzen und so Zusatzkosten verursachen. In der Gebrauchsanweisung der Produkte finden sich auch die Anleitungen zu notwendigen Kontrollen.
Zunächst werden das Schweißmaterial und das eingesetzte Schweißverfahren ermittelt. Die Schadstoffkonzentration ist von den Lüftungsbedingungen am Arbeitsplatz abhängig.
Folgende Teile werden benötigt:
Gebläseeinheit mit Akku inkl. Vorfilter und Partikelfilter, bei Bedarf Gasfilter
Automatikschweißfilter zu Schweißhelm
Der Schutz der Atemwege spielt in vielen Arbeitsumgebungen, in denen gefährliche Stoffe in der Luft vorhanden sein können, eine entscheidende Rolle. Hier kommen verschiedene Arten von Atemschutzsystemen zum Einsatz, darunter Gebläseatemschutz und Druckluftatemschutz. Diese beiden Systeme bieten effektiven Schutz vor gefährlichen Partikeln, Gasen oder Dämpfen und bieten unterschiedliche Arbeitsbedingungen und Flexibilität.
Atemschutz ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesundheit und Sicherheit in vielen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten. Atemschutzgeräte schützen vor einer Vielzahl von Gefahren, die die Atemwege schädigen können, darunter Staub, chemische Dämpfe und Mikroorganismen. Sie können in extremen Situationen wie bei Bränden oder chemischen Unfällen lebensrettend sein. Darüber hinaus sind sie in vielen Branchen nicht nur eine Sicherheitsanforderung, sondern auch eine rechtliche Verpflichtung: Selbst wenn die unmittelbaren Auswirkungen einer Exposition nicht offensichtlich sind, kann die Verwendung von Atemschutz langfristig das Risiko von chronischen Erkrankungen und Langzeitschäden verringern. Daher ist Atemschutz ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung und sollte immer Priorität haben, wenn potenzielle Gefahren für die Atemwege vorhanden sind.
Der Gebläseatemschutz repräsentiert die Spitze der Komfortinnovation im Bereich des Atemschutzes, die bedeutend zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beiträgt. Die Präferenz der Mitarbeitenden für Gebläseatemschutz ist ein klares Indiz für seine überzeugenden Eigenschaften und Vorzüge.
Einer der entscheidenden Vorteile des Gebläseatemschutzes liegt in seiner einzigartigen Konstruktion: Anders als herkömmliche Atemschutzmasken, die das gesamte Gesicht bedecken, liegt das Kopfteil des Gebläseatemschutzes lediglich auf der Stirn auf. Dieses Detail unterstreicht den herausragenden Komfort des Gebläseatemschutzes und hebt ihn deutlich von anderen Atemschutzsystemen ab.
Gebläseatemschutz und Druckluftatemschutz sind zwei Haupttypen von Atemschutzgeräten, die auf unterschiedliche Weise arbeiten, um der Trägerin oder dem Träger saubere Atemluft zu liefern.
Ein Gebläseatemschutzsystem besteht im Wesentlichen aus einem batteriebetriebenen Gebläse, das die Umgebungsluft ansaugt und durch einen oder mehrere Filter leitet, bevor sie dem Benutzer oder der Benutzerin zur Verfügung gestellt wird. Der Filter dient dazu, Schadstoffe wie Staub, Dämpfe, Rauch oder Mikroorganismen aus der Luft zu entfernen. Das System kann mit verschiedenen Arten von Masken oder Hauben verwendet werden und ist ideal für Umgebungen, in denen die Luft gefährliche Partikel enthält, ansonsten aber atembar ist.
Ein Druckluftatemschutzsystem hingegen liefert dem Benutzer oder der Benutzerin saubere, saubere Atemluft aus einer externen Quelle wie einer Druckluftflasche. Dieses System wird in extremen Situationen eingesetzt, in denen die Umgebungsluft so kontaminiert oder sauerstoffarm ist, dass sie nicht sicher gefiltert werden kann. Es besteht aus einer Atemmaske, die mit einem Atemregler und einer Hochdruckluftflasche verbunden ist. Der Atemregler kontrolliert den Fluss der Luft aus der Flasche zur Maske und stellt sicher, dass die Benutzenden unter allen Bedingungen eine sichere, saubere Luftzufuhr haben.
Es ist wichtig, dass ein Atemschutzsystem immer auf die spezifischen Aufgaben und Gefahren, denen die Arbeiterinnen und Arbeiter ausgesetzt sind, abgestimmt ist. Eine ordnungsgemäße Ausbildung in ihrer Verwendung und natürlich die konsequente Verwendung, wann immer es erforderlich ist, sind für die Sicherheit der Arbeiterinnen und Arbeiter entscheidend.
Sowohl der Gebläseatemschutz als auch der Druckluftatemschutz erfordern regelmäßige Wartung und Inspektion. Dazu gehören das Überprüfen der Filter und der Luftflaschen auf Beschädigungen, die Kontrolle des Ablaufdatums, das Überprüfen der Masken auf Risse oder andere Schäden und das Überprüfen der Gebläse und Regler auf ihre korrekte Funktion.
Eine ordnungsgemäße Ausbildung in der Verwendung dieser Systeme ist unerlässlich. Diese sollte das Anlegen des Atemschutzsystems, seine Verwendung und die richtige Reinigung und Wartung nach der Verwendung umfassen. Es ist wichtig, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer den richtigen Atemschutz verwenden.
Ihre Haberkorn Kundenberatung berät Sie gerne zur für Ihren Bedarf passenden Lösung – kontaktieren Sie uns.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!