Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...
Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmetha...
Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...
Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmetha...
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioakt...
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioakt...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Generelle Standards gibt es nicht, da die Nutzungsdauer von Atemschutzfiltern je nach äußeren Umständen wie zum Beispiel Gaskonzentration, Temperatur oder äußere Luftfeuchtigkeit sowie je nach Intensität der Nutzung variiert. Jedenfalls sollten Gasfilter aber dann ausgetauscht werden, wenn sich der Geruch oder auch der Atemwiderstand verändern.
Prinzipiell werden alle Partikelgrößen von Atemschutzfiltern entfernt, allerdings ist die Schutzwirkung unterschiedlich. Je kritischer, kleiner, gefährlicher bzw. unklarer die zu filternden Stoffe sind, desto wichtiger sind eine fundierte Arbeitsplatzevaluierung sowie die Abarbeitung nach dem STOP-Prinzip. Die Mindestleistung für kritische Bereiche ist in einer Norm für die einzelnen Filterklassen festgelegt.
Neben mikrobiologischen und hygienischen Aspekten dürfen Atemschutzfilter nur bis zum Ablaufdatum verwendet werden. Bei Partikelfiltern gilt, diese spätestens bei erhöhtem Einatemwiderstand zu ersetzen, bei Gasfiltern, wenn ein Geruch feststellbar ist oder spätestens sechs Monate nach erstmaliger Öffnung.
Atemschutzfilter finden in einer Vielzahl von Situationen Anwendung, von Baustellen über Industrieanlagen bis hin zu medizinischen Einrichtungen. In Baugewerbe und Handwerk schützen Atemschutzfilter vor Staubpartikeln und Schadstoffen, die beim Schleifen, Bohren oder Schweißen entstehen. In der Industrie bieten sie Schutz vor gefährlichen Chemikalien und Gasen, die in Produktion und Verarbeitung freigesetzt werden können. Medizinisches Personal verwendet Atemschutzfilter, um sich vor Krankheitserregern zu schützen.
Für Ihren Atemschutz bieten wir eine große Auswahl an Filtern von Top-Marken wie 3M, Sundström und Dräger.
Atemschutzfilter sind so konzipiert, dass sie schädliche Stoffe aus der eingeatmeten Luft filtern und somit die Atemwege der Trägerinnen und Träger schützen. Je nach Art der Gefahr nutzen Atemschutzfilter unterschiedliche Technologien und Materialien, um Partikel oder Gase zu entfernen. Partikelfilter sind darauf ausgelegt, feste Partikel wie Staub, Rauch oder Pollen aus der Luft zu filtern, Gas- und Dampffilter hingegen absorbieren oder neutralisieren gasförmige Schadstoffe wie chemische Dämpfe oder giftige Gase.
3M | Vollmasken
Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Vollmaske mit großer Sichtscheibe, Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optima...
3M | Halbmasken
Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Halbmaske mit Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optimalen Dichtschutz. Komb...
Es ist wichtig, dass die Atemschutzmaske der richtigen Kombination von Schutzstufe und Filterklasse entspricht, um die spezifischen Gefahren effektiv zu bewältigen. Vor dem Einsatz sollte die Bedienungsanleitung des Herstellers gründlich gelesen und die Maske ordnungsgemäß angepasst und abgedichtet werden, um die optimale Schutzwirkung zu erzielen.
Die Filterklassen geben an, welchen Typ von Partikeln oder Gasen die Atemschutzmaske filtern kann. Es gibt Partikelfilter und Gas- und Dampffilter – die Wahl des geeigneten Filtertyps hängt von der Art der Gefahr und von der Umgebung ab.
Die Wahl der richtigen Schutzstufe, der Filterklasse und des geeigneten Filtertyps für die jeweilige Situation ist die Voraussetzung für ausreichenden Schutz. Zusätzlich ist eine sachgemäße Anpassung und Abdichtung des Atemschutzgeräts am Gesicht der Trägerin oder des Trägers entscheidend, um das Eindringen von ungefilterter Luft zu verhindern.
Mehr Informationen finden Sie in der Auswahlhilfe für Halb- und Vollmasken sowie Gebläseatemschutz – hier geht’s zur Auswahlhilfe.
Atemschutzfilter sollten regelmäßig gewartet und gemäß den Herstellerempfehlungen ausgetauscht werden. Verschmutzte oder beschädigte Filter sind in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt und erhöhen das Risiko für die Trägerin und den Träger. Eine sorgfältige Überprüfung des Filterzustands ist daher unerlässlich, um konstanten Schutz zu gewährleisten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!