Honeywell KCL | Einweghandschuhe
Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III
Honeywell KCL | Einweghandschuhe
Verlängerte Version des Einmalschutzhandschuhs Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III
Honeywell KCL | Einweghandschuhe
Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Damit der Einweghandschuh bei der Produktion in Form gezogen werden kann, muss die Handschuhform gepudert werden. Um einen ungepuderten Arbeitshandschuh zu bekommen, muss er danach nochmals gereinigt werden. Dies bedeutet mehr Aufwand – deswegen ist der ungepuderte Handschuh oft teurer.
Vinyl: Ist eine kostengünstige Alternative bei Einweghandschuhen. Sie dienen mit ihrem einfachen Schutz bei geringeren Risiken in der Industrie und haben nur eine begrenzte Reißfestigkeit sowie Elastizität. Allerdings überzeugen sie durch ein weicheres Material und somit durch einen höheren Tragekomfort.
Latex: Für medizinische Arbeiten und bei lebensmittelverarbeitenden Betrieben kommen Latexhandschuhe häufig zum Einsatz. Sie besitzen eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit und schützen vor Flüssigkeiten. Zudem zeigen sie ein gutes Abriebverhalten.
Nitril: Mit guter Hautverträglichkeit, Elastizität und Reißfestigkeit sind Nitril-Einweghandschuhe robust und strapazierfähig und gleichzeitig angenehm zu tragen.
Polyethylen: PE-Handschuhe sind kostengünstig und der ideale Schutz für kurzfristige Schmutzarbeiten. Das Material ist wasserdicht, bietet ein sehr gutes Feingefühl und eignet sich ideal für Tätigkeiten wie Malerarbeiten, Qualitätskontrollen und Arbeiten mit Klebstoffen.
Gepuderte Handschuhe haben einen hohen Tragekomfort und lassen sich leicht an- und ausziehen – vor allem bei feuchten Händen. Zudem kann Puder eine pflegende Wirkung für die Haut haben.
Puderfreie Handschuhe eignen sich besonders für Allergiker, da sie eine hohe Hautverträglichkeit besitzen
Einweghandschuhe werden in verschiedensten Einsatzbereichen und Branchen täglich verwendet, um sowohl Mitarbeiter als auch Produkte zu schützen. Sie sind ein wichtiger Teil der persönlichen Schutzausrüstung und müssen somit optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeitenden abgestimmt sein. Durch die vielen verschiedenen Materialien und Passformen sind Einweghandschuhe für viele berufliche Anforderungen verfügbar. Nicht nur die Materialien unterscheiden die Schutzhandschuhe, es gibt sie auch gepudert oder ungepudert, was im Falle von Allergien eine große Rolle spielt.
Das Material spielt eine große Rolle, wenn man den richtigen Einweghandschuh finden will. Haberkorn bietet Ihnen ein breites Spektrum an verschiedenen Materialien, wenn es um Schutzhandschuhe geht. Hierbei ist wichtig, dass Sie die richtigen Einweghandschuh für Ihre Anforderungen finden.
Latex ist bereits seit vielen Jahren eines der bekanntesten Materialien für Einweghandschuhe und wird oft für medizinische Arbeiten verwendetet, da es eine sehr hohe Flexibilität und Dehnbarkeit aufweist und somit großen Tragekomfort bietet.
Sehr gefragt ist heutzutage das Material Nitril, dank seiner Hautverträglichkeit und Strapazierfähigkeit. Einweghandschuhe aus Nitril sind reißfest, abriebfest und beständig im Umgang mit Chemikalien.
Unsere Schutzhandschuhe aus Vinyl bieten einen einfachen Schutz bei niedrigen Risiken. Durch ihr sehr weiches Material bieten Einweghandschuhe aus Vinyl einen sehr hohen Tragekomfort und ermöglichen dadurch ein angenehmes Arbeiten.
Vor- und Nachteile der Materialien |
---|
Eigenschaft | Nitril | Latex | Vinyl |
Komfort | + + + | + + + | + |
Hautverträglichkeit | + + + | + | + + + |
Haltbarkeit | + + + | + + + | + + + |
Sanftheit | + + | + + + | + + + |
Reißfestigkeit | + + + | + + + | + |
Geruch | + + + | + + + | + |
Dehnbarkeit | + + | + + + | + |
Schutz vor... |
---|
Durchstechen | + + + | + + + | + |
Lösungsmittel | + + + | + + | + |
Viren und Bakterien | + + + | + + + | + + + |
Alkoholen | + + + | + + | + + |
Säuren | + + + | + + + | + |
Die beiden Varianten von Einweghandschuhen haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Wenn Sie einer Tätigkeit nachgehen, bei der Sie oft schwitzende oder feuchte Hände haben, ist es empfehlenswert, gepuderte Gummihandschuhe zu verwenden. Diese lassen sich leichter an- und wieder ausziehen, da viele dieser Einweghandschuhe einen Rollrand besitzen, wodurch sich das Ausziehen noch leichter gestaltet. Die puderfreie Variante der Schutzhandschuhe wird dank ihrer höheren Hautverträglichkeit vor allem für Allergiker empfohlen. Um einen ungepuderten Handschuh zu bekommen, wird dieser nach der Produktion nochmals gereinigt, um das Puder zu beseitigen, kleine Puderrückstände können sich allerdings noch am Einweghandschuh befinden.
Die Einweghandschuhe, die Haberkorn im Sortiment hat, besitzen eine hohe Elastizität und lassen sich angenehm an- und ausziehen. Man kann Untersuchungs- und Schutzhandschuhe ebenso an der linken wie an der rechten Hand tragen, wohingegen Operationshandschuhe anatomisch geformt sind und deswegen in Bündel geliefert werden.
Um den besten Schutz bieten zu können, ist es wichtig, dass Sie einen guten Überblick über mögliche allergische Reaktionen haben. Bei Einweghandschuhen können durch die wasserlöslichen Proteine, die sich aufgrund von Schweiß aus dem Material lösen, allergische Reaktionen auftreten. Einweghandschuhe aus Naturlatex müssen dies klar kennzeichnen und zusätzliche Warnhinweise haben, da das Produkt zu allergischen Reaktionen führen kann. Puderfreie Einweghandschuhe und gutes Abtrocknen der Hände können Allergien entgegenwirken.
Bei der Auswahl des richtigen Einweghandschuhs müssen Sie einiges beachten. Einsatzbedingungen, Tätigkeiten und die Umgebungstemperatur sind wichtige Faktoren bei der Auswahl. Auch die persönlichen Bedürfnisse der Trägerin oder des Trägers müssen beachtet werden.
Um mögliche Irritationen im Vorhinein schon zu vermeiden, empfehlen wir bei starker Schweißbildung schweißhemmende Schutzcremes zu verwenden.
Bei der Vielfalt der Möglichkeiten, die Haberkorn bietet, ist es gut, wenn man einen unserer Spezialistinnen und Spezialisten zu Rate ziehen kann. Dieser wird Sie gerne beraten und kann Ihnen zudem Muster verschiedener Gummihandschuhe zur Verfügung stellen, damit Sie diese vorab testen können.
Schauen Sie gerne bei unsere FAQs vorbei und kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!