Pionier für handgeführtes Trennen Als erstes Unternehmen aus dem europäischen Raum hat TYROLIT glasfaserverstärkte Trennscheiben in Serie produziert. (...) Superdünne Trennscheiben Die Hochleistungs-Trennscheiben von TYROLIT für optimalen wirtschaftlichen Einsatz bieten höchste Standzeit und Stabilität auf unterschiedlichen Materialien. Nach intensiver Entwicklungsarbeit präsentierte TYROLIT 2018 ein neues; überarbeitetes Sortiment superdünner Trennscheiben in drei verschiedenen Qualitätsstufen.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5763
TYROLITs regelmäßige Innovationen haben bereits einige Trends in der Industrie gesetzt. Ganz nah am Puls der Zeit und am Markt ist TYROLIT kontinuierlich bemüht, seine Produkte weiterzuentwickeln. Die erste serienmäßig produzierte superdünne Trennscheibe mit 0,75 mm hat den Markt nachhaltig revolutioniert. 2018 wurde dann das gesamte Produkt-Sortiment in diesem Bereich auf das nächste Level gehoben, abermals wurden neue Standards für handgeführte Trennanwendungen gesetzt. 1957: neuer Sicherheitsstandard durch SECUR Als erstes Unternehmen aus dem europäischen Raum hat TYROLIT glasfaserverstärkte Schrupp- und Trennscheiben produziert. 1992: superdünne Trennscheiben sorgen für höhere Produktivität und Leistung Die ersten superdünnen Trennscheiben werden von TYROLIT produziert.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5766
Dem Thema Sicherheit wird bei TYROLIT seit jeher ein hoher Stellenwert zugeschrieben. (...) Gleichzeitig ist TYROLIT Vorreiter bei der Entwicklung von zusätzlichen Sicherheitsfeatures für seine Produkte. (...) Auch ist TYROLIT weltweit einer der ersten Hersteller, der ein komplettes Sortiment an Trennscheiben, Schleifscheiben und Fächerscheiben mit dem von Bosch entwickelten X-Lock-Aufspannsystem anbietet, welches schnellen Scheibenwechsel und dabei höchste Sicherheit ermöglicht.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5790
SCHULUNG | Tyrolit x Haberkorn | Schneller am Ziel mit CERABOND x Das ganze Sortiment der CERABOND Produktfamilie. (...) SCHULUNG | Tyrolit x Haberkorn | Trennscheiben – die richtige Anwendung Alles rund um Trennarbeiten. (...) SCHULUNG | Tyrolit x Haberkorn | Hartmetallfräser – Einsatz und Vorteile Was sind Hartmetallfräser, wozu und wie werden sie eingesetzt?
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic13428
Zahlreiche technologische Neuheiten und Innovationen in den letzten Jahrzehnten haben TYROLITs Weg zu einem der führenden Hersteller für Schleifscheiben geebnet. (...) Die CERABOND-Technologie ist für diese Werkzeuge für Winkelschleifer erhältlich: Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerscheiben sowie Fiberscheiben.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5787
Ein wichtiger Faktor bei der Verwendung eines Trennschleifgeräts ist die Auswahl der richtigen Trennscheibe. Es gibt viele verschiedene Arten von Trennscheiben, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind. Es gibt Trennscheiben aus Stahl, Edelstahl, Asbest oder Diamant. Es ist wichtig, die richtige Trennscheibe für die jeweilige Anwendung auszuwählen, um das optimale Ergebnis zu erzielen und Schäden an Gerät oder Material zu vermeiden.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baugeraete-bauequipment/trennschleifgeraete#topic12447
Wertvoll und praxisorientiert für die tägliche Arbeit. weiter Rückblick: Schulung zum Thema Absturzsicherung & Rettungstechnik bei Tyrolit Tirol, 30. (...) September 2022 Die Firma Tyrolit in Schwaz, als eines der bedeutenden Industrieunternehmen im Tirol, legt sehr viel Wert auf Unfallverhütung. (...) September 2017 in Wolfurt Mittwoch, 20. September 2017 in Leonding Donnerstag, 21.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events/schulungsrueckblicke